Ostfildern, 16 Haz 2026

Makine Regülasyonu: Küçük kontrolör PNOZmulti 2 artık uyumlu

Pilz'in konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörü PNOZmulti 2 ile kullanıcılar artık Makine Regülasyonu (AB) 2023/1230 (MR) gerekliliklerini uygulayabilir. Madde 25 uyarınca düzenlenen AB tip inceleme sertifikası, bu gerekliliklerin karşılandığını bağımsız bir onaylanmış kuruluş olan TÜV SÜD tarafından doğrulanmış haliyle onaylamaktadır. MR gereklilikleri 20.01.2027 tarihinden itibaren zorunlu olduğundan, sertifikasyon, kullanıcıların tesis ve makine tasarımlarını geleceğe dönük bir şekilde uygulamalarını sağlar.

Bir bakışta içindekiler:
- Pilz firmasının emniyetli küçük kontrolörü PNOZmulti 2, artık Makine Regülasyonu (MR) ile uyumlu
- TÜV SÜD AB tip inceleme sertifikası düzenlendi 
- Sertifikasyon, tesis ve makine tasarımını geleceğe hazır hale getiriyor

 

MR, emniyet risklerinin örneğin risk değerlendirmeleri ve güvenlik konseptleri aracılığıyla sistematik olarak belirlenmesini ve azaltılmasını gerektirmektedir. Bu özellikle küçük kontrolörler gibi emniyet bileşenleri için çok önemlidir, çünkü bunlar kazaların önlenmesine doğrudan katkıda bulunur. Bu emniyet bileşenleri Makine Regülasyonu’nda açıkça tanımlanmıştır ve kendi başlarına güvenlikle ilgili oldukları, genel makineden bağımsız olarak değerlendirilmeleri gerektiği ve kendi CE işaretlerini gerektirdikleri için özellikle önem taşımaktadırlar. Kullanıcılar sertifikasyondan avantaj sağlar: PNOZmulti 2'nin Makine Yönetmeliği'nin (MR) emniyet bileşenlerine yönelik gerekliliklerini karşıladığını hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlayabilirler. Bu durum, makine üreticileri ve ürünü piyasaya arz edenler için koordinasyon yükünü azaltır ve planlama güvenilirliğini artırır. Ayrıca, makine CE işaretini daha hızlı bir şekilde alır.

İnsanlar ve makineler için MR uyumlu koruma

AB tip inceleme sertifikası, PNOZmulti 2'nin Makine Regülasyonu'nun (MR) temel sağlık ve emniyet gerekliliklerine uygun olduğunu onaylamaktadır. İnceleme, sertifika üzerinde belirtilen standartlara göre yapılmıştır. Dolayısıyla mevzuat perspektifinden bakıldığında PNOZmulti 2, gerek şu an gerekse gelecekte Makine Regülasyonu’na uygun olarak piyasaya arz edilen veya kontrol teknolojisi modernizasyonundan geçen hem yeni hem de mevcut tesis ve makineler için ideal bir konumdadır.

Pilz'in konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörü PNOZmulti 2, E-STOP butonlarını veya emniyet kapısı siviçlerini izleme ve emniyet valflerini veya kontaktörleri emniyetli bir şekilde kapatma gibi emniyetle ilgili merkezi fonksiyonları yerine getirir. Sonuç olarak kritik makine durumları erken aşamada tespit edilerek tesis operatörleri için tehlikeler azaltılır. Bu nedenle Makine Regülasyonu’na uygun olarak kaza önleme ve tesis emniyetine önemli bir katkı sağlar.

 

PNOZmulti 2küçük kontrolör hakkında

Kapsamlı bir emniyet konsepti için, PNOZmulti 2 küçük kontrolör, Pilz'in diğer güvenli otomasyon teknolojileriyle, örneğin PSEN emniyetli sensör teknolojisi ve PIT kumanda ve sinyal cihazları ile kombine edilebilir. Böylece makine üreticileri kontrolör, sensör teknolojisi ve işletimi kapsayan koordineli bir çözümden, tek bir kaynaktan sunulan ve bütünsel olarak güvenli bir makine konsepti şeklinde yararlanır. Bu, arayüzlerdeki iş yükünü en aza indirir ve proje yapılandırmasını kolaylaştırır.

Pilz'in konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörü PNOZmulti 2 artık Makine Regülasyonu (AB) 2023/1230 (MR) gerekliliklerini karşılıyor. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)
Pilz'in konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörü PNOZmulti 2 artık Makine Regülasyonu (AB) 2023/1230 (MR) gerekliliklerini karşılıyor. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz'in konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörü PNOZmulti 2 artık Makine Regülasyonu (AB) 2023/1230 (MR) gerekliliklerini karşılıyor. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)
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
Basın İletişim

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan