AB Makine Yönetmeliği 2023/1230, Ocak 2027'de yürürlüğe girecek ve AB'deki makineler için Emniyet, Güvenlik ve Uyumluluk ile ilgili güvenlik gerekliliklerini belirleyecektir. Pilz, Hannover Messe 2026'da (20 - 24 Nisan), dijitalleşmenin artan önemine odaklanarak MR gereksinimleri hakkında kapsamlı bilgi verecek: şirket, dijital MYZEL Lifecycle Platform ve kesintisiz, güvenli iletişim için IO-Link Safety sistemi gibi uygun çözümleri sunacak. Emniyetli otomasyon uzmanı, artan ağ oluşturma ve dijitalleşme nedeniyle makineler için en önemli başarı faktörü haline gelen Endüstriyel Güvenlik konusuna da sıkı sıkıya bağlıdır.
Ostfildern, 17 Mar 2026
Pilz, Hannover Messe 2026'da - Geleceğe hazır otomasyon çözümleri
MR; doğrulanabilir, sistematik bir risk değerlendirmesi ve güvenlik risklerinin dikkate alınmasını gerektirir. Pilz, Hannover'de, örneğin belgeleri ve sertifikaları güvenli, yapılandırılmış ve kolayca kullanılabilir bir formatta saklamak için kullanılabilen MYZEL Lifecycle Platform’u sunacak. Pilz'den uzmanlar, MYZEL®'in günlük üretimde ve MR ile ilgili olarak Emniyet, Güvenlik ve Uyumluluğu nasıl desteklediğini açıklayacaklar.
Pilz ile dijitalleşme: basit, kesintisiz iletişim
Pilz, Hannover'de ilk sertifikalı IO-Link Safety Master'ı da içeren IO-Link Safety sisteminin saha seviyesine kadar kesintisiz, emniyetli iletişim için dijitalleşme gereksinimlerini nasıl karşıladığını uygulamalı olarak gösterecek. Pilz sistemi hem emniyet hem de standart iletişimi uygulayabilir. Güvenli otomasyon alanında teknoloji lideri tarafından sunulan IO-Link Safety sistemi, imalat sanayisinde ağ kurmayı destekleyen esnek bir iletişim teknolojisidir.
Bölgeler ve izinler, MR’ye uygun olarak güvenli bir şekilde nasıl tasarlanır?
MR ayrıca özellikle Endüstriyel Güvenlik konusuna odaklanmaktadır. Bu nedenle PILZ, Hannover'de bu gerekliliklere yönelik çözümlerini sunacak. Bunlar arasında, örneğin, özel hizmetler ve eğitimler yer almaktadır. Standart uzmanı, standında ayrıca standartlara uygun, güvenli erişim ve izin yönetiminin yanı sıra Emniyet ve Güvenlik de dahil olmak üzere alan izleme için uygun ürün portföyünü de sergileyecek. Otomasyon uzmanı, ziyaretçilere bu çözümlerin Tanımlama ve Erişim Yönetimi sistemi I.A.M. ve emniyet veya otomasyonda kullanım için esnek radar sensörleri PSENradar kullanılarak nasıl tasarlandığını açıklayacak. Smart Factory KL (Salon 13, Stand C 35) ile paylaşılan standı ziyaret edenler, I.A.M. aracılığıyla Endüstriyel Güvenliğin ve IO-Link Safety sistemi aracılığıyla güvenli iletişimin ağa bağlı bir makinede nasıl uygulanabileceğini uygulamalı olarak görecekler.
Başka bir Pilz odağı: "Hidrojen" için Emniyet
Hannover'deki bir diğer odak noktası ise hidrojen endüstrisi için Fonksiyonel Emniyet ve Endüstriyel Güvenlik alanlarındaki otomasyon çözümleri. Pilz'den uzmanlar, tüm hidrojen katma değer zinciri boyunca süreçleri güvenli bir şekilde kontrol etmek ve izlemek için bunların nasıl kullanılabileceğine dair pratik bilgiler sunacak.
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]