Otomasyon uzmanı Pilz, yeni MYZEL Lifecycle Platform ile makinelerin ve personelin merkezi yönetimi için bir hizmet Olarak yazılım çözümü sunar. Dijital platform, üretim yöneticileri ve emniyet çalışanlarının makinelerini yaşam döngüsünün her aşamasında emniyetli, güvenli, verimli ve standartlara uygun şekilde çalıştırmalarına yardımcı olur.
Ostfildern, 26 Kas 2025
MYZEL Lifecycle Platform ile makine yaşam döngüsüne emniyetli genel bakış sağlanır: insanlar ve makineler için tek bir platform
Makine yaşam döngüsü boyunca Emniyet ve Güvenlik alanında uzman olan Pilz, kapsamlı hizmet ve ürün portföyünü dijital bir platformla genişletiyor. Bu ilk sürümde MYZEL Lifecycle Platform, kullanıcıların personeli ve makineleri yönetmelerine, yasal ve emniyetle ilgili gereksinimlerine uyum sağlamalarına destek oluyor.
İhtiyaçlarınıza uygun bir teklif
MYZEL Lifecycle Platform, zorunlu myCore ve serbestçe seçilebilen bileşenlerden, yani iş akışlarından oluşur. Başlangıçta operatörler, tüm makineler ve kullanıcılar dahil olmak üzere üretim sahalarını MYZEL Lifecycle Platform Platformu üzerinde dijital olarak işler. Ardından ilgili tüm makine eserleri myCore'da saklanır. Bunlar örneğin kullanım kılavuzları, sertifikalar, günlük kayıtlar veya çalışan verileri olabilir. Bu belgelere entegre Varlık Yönetimi sistemi üzerinden her zaman ve her yerden erişilebilir, böylece makinelerin genel görünürlüğü ve takibi kolaylaşır.
Ayrıca kullanıcılar, başlangıçta abone olabilecekleri ve ihtiyaç duyduklarında aylık olarak kullanabilecekleri üç farklı iş akışından birini seçebilir:
- mySafeDesign – Emniyetli makine tasarımına yönelik iş akışıdır ve hem yeni hem de mevcut makinelerde risk değerlendirmesi ile doğrulama süreçlerinde kullanıcıya rehberlik eder.
- mySafeOperation – Emniyetli makine çalıştırmaya yönelik iş akışıdır ve bakım ile denetim süreçlerinde yasal gerekliliklere uygun şekilde destek sunar.
- myAccessControl – Çalışanların bireysel giriş ve erişim haklarını yönetmeye yönelik endüstriyel erişim yönetimi iş akışıdır.
Güvenlik ve dokümantasyon konusunda yardım;
Bu iş akışlarının arkasında, makinelerin bakım gereksinimlerini veya çalışanların izin ve niteliklerini günlük olarak takip etmeye yardımcı olan çeşitli kontrol listeleri ve şablonlar bulunur. Bu sayede MYZEL Lifecycle Platform, hem daha net bir genel görünüm hem de daha verimli üretim süreçleri sağlar. Özelleştirilmiş kontrol paneli, kullanıcılara varlıklarının durumuna ilişkin kolay anlaşılır bir genel bakış sunar ve yaklaşan tarihler veya eksik belgeler gibi durumlarda nerede işlem yapılması gerektiğini açıkça gösterir. Platform, kullanıcıların yaşam döngüsü boyunca kanıt ve ilgili belgeleri oluşturmasına da destek olur. Sunulan şablonlar güncel standartlara ve mevzuata uygundur.
MYZEL Lifecycle Platform sayesinde, makine operatörleri, makinelerinin Emniyet ve Güvenlik açısından her zaman güncel kalmasını sağlayabilir. İlgili belgeler ve önemli dijital eserler platform üzerinde merkezi ve düzenli bir şekilde saklanabilir, ayrıca makinelere ve çalışanlara kolayca atanabilir. Bu, iş süreçlerini kolaylaştırır ve yönetmeliklere uyum sayesinde hem emniyeti hem de verimliliği artırır. Bulut tabanlı platform, en sıkı veri güvenliği gereksinimlerini karşılar ve ISO/IEC 27017 ile ISO/IEC 27018 standartlarına göre sertifikalandırılmıştır. Tüm veriler, AB sunucularında saklanır.
MYZEL Lifecycle Platform, şu anda kullanıma sunulmuştur ve yeni fonksiyonlarla sürekli genişletilecektir.
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]