Ostfildern, 26 Haz 2025

ISO 14119’un yeni baskısı emniyet kapılarına ilişkin güncel teknolojiyi ve normatif kuralları tanımlar

ISO, "Makinelerin emniyeti - Korumalar ile ilişkili bağlantı kilitleme cihazları" başlıklı ISO 14119’un yeni baskısını yayınladı. Bu yerleşik standart, emniyet kapısı sistemlerinin tasarımı ve seçimine yönelik ilkeleri belirler. Erişilebilir emniyet kapılarına yönelik gereklilikler artık net bir şekilde tanımlanmıştır. Tasarım mühendisleri, makinelerinin gelecekte de CE uyumlu kalmasını sağlamak için yeni özellikleri gecikmeden öğrenmelidir.

ISO 14119, 2013 yılından bu yana kilitlemeli siviçleri sınıflandırmakta ve korumaların yerleştirilmesine ilişkin özellikleri düzenlemektedir. ISO 14119:2024’ün yeni, üçüncü baskısı, erişilebilir kapıların korunmasına yönelik prosedürü tanımlar: makinelerin beklenmedik şekilde çalışmaya başlaması riski varsa, manuel sıfırlama fonksiyonu ya da varlık algılama cihazları gibi güvenlik önlemleri bulunmalıdır. Bununla birlikte, kaçış ve acil durum tahliyesi için uygun araçlar bulunmalıdır.

Yeni baskı, erişilebilir emniyet kapılarının emniyetini artırmak amacıyla anahtar transfer sistemlerinin kullanılmasını ve elektromekanik kontakların seri bağlanmasını (seri bağlanabilen cihaz sayısının dikkate alınmasını) zorunlu kılar. Bu iki konu daha önce ISO TR 19837 (kilitleme sistemleri) ve ISO TR 24119 (seri bağlantılar) kapsamında açıklanmıştır. Bu yeni özellikler şu anda yeni Madde 6.3'te ISO 14119'un bir parçasını oluşturmaktadır.

Yeni standart otomatik emniyet anlamına gelir
"Yeni sürüm henüz AB Resmi Gazetesinde yayınlanmamıştır. Ancak yeni sürümün içeriğinde daha fazla değişiklik olmayacak,” diye açıklıyor Pilz GmbH & Co. KG standartlar ekibi üyesi Jan Franck. Otomasyon şirketi, yeni baskının geliştirilme sürecine dahil olmuştur.
"Bu nedenle, emniyet kapılarının tasarımında ISO 14119:2024 standardını temel almanızı tavsiye ediyoruz; çünkü bu standart, en güncel teknolojiyi yansıtıyor. Bu sayede otomatik olarak emniyetli tarafta olursunuz,” diyor Pilz uzmanı.
Pilz’in emniyet siviçleri ve kilitlemeli emniyet siviçleri yeni baskının gerekliliklerini karşılayacaktır. Sonuç olarak şirket, standartlara uygun ve geleceğe uygun sistemler geliştiren tasarım mühendislerini desteklemektedir.

ISO 14119, kilitlemeli siviç donanımlı emniyet kapılarının korunmasına ilişkin tasarım ilkelerini tanımlar. Şimdi ise standardın yeni bir versiyonu yayınlanmıştır. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)
ISO 14119, kilitlemeli siviç donanımlı emniyet kapılarının korunmasına ilişkin tasarım ilkelerini tanımlar. Şimdi ise standardın yeni bir versiyonu yayınlanmıştır. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)

ISO 14119, kilitlemeli siviç donanımlı emniyet kapılarının korunmasına ilişkin tasarım ilkelerini tanımlar. Şimdi ise standardın yeni bir versiyonu yayınlanmıştır. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)
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
Basın İletişim

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan