Ostfildern, 29 Nis 2025

myPNOZ emniyet rölesi - Beş yeni modül ile genişletilmiş fonksiyon yelpazesi - Farklı seçenekler sayesinde kuruma özel emniyet

Modüler emniyet rölesi myPNOZ, genişletilmiş bir fonksiyon yelpazesi sunar: myPNOZ Creator çevrimiçi aracında, dört ek giriş modülü ve bir çıkış modülü olmak üzere beş yeni modül mevcuttur. Tüm giriş modülleri (yi) ve tüm giriş/çıkış modülleri (yio) artık giriş fonksiyonunun durumunu bir üst seviyedeki kontrolöre iletmek için sinyal çıkışına sahiptir. Sonuç olarak, myPNOZ, daha da fazla uygulama senaryosu için kuruma özel emniyet sunar.

Yeni sinyal çıkışları giriş fonksiyonunun durumunu bildirir (örneğin, “kapı açık”). Durum, diğer fonksiyonların yanı sıra tüm makinenin giriş fonksiyonunu görselleştirmek için de kullanılabilir. Bu gelişmiş arıza tespiti, daha hızlı sorun gidermeye olanak tanıyarak makine duruş sürelerini azaltır.

Yeni bir odak noktası: erişim noktalarını izleme
myPNOZ’a yönelik diğer yeni uygulama senaryoları, artık makinelerdeki kapılar veya elektronik hassasiyete sahip koruyucu ekipman (ESPE) gibi çeşitli erişim noktalarını içeriyor. Emniyet rölesi, bu amaçla iki yeni modül sunuyor: giriş modülü PNOZ yi7 kilidi ve yi8. yi7, standart kapı sistemlerinde artık emniyetli kilitleme fonksiyonu veya kilitli koruma kilidini de izliyor ve kontrol ediyor. Böylece, emniyet kapısı açık olduğu sürece makinenin güvenilir bir şekilde durmasını sağlıyor. Pilz’in PSENmlock ve PSENslock kilitlemeli emniyet siviçleriyle birlikte kullanıldığında, koruma kilidini de içeren eksiksiz bir emniyetli kapı izleme sistemi elde ediliyor. Yeni yi8 modülü, korumalarda hem Pilz'in PSENmag emniyet sivici gibi emniyet sensörlerini hem de tek kanallı ESPE sensörlerini kontrol eder ve izler. Buna Pilz'in PSENopt'u gibi emniyet ışık bariyerleri de dahildir. Çok yönlü yi8 sayesinde kullanıcılar, sadece bir giriş modülüyle üretimlerinde emniyeti daha esnek bir şekilde otomatikleştirebilirler.

Daha az modül ama daha geniş bir uygulama yelpazesi
Sadece bir emniyet rölesi kullanarak çok sayıda emniyetli girişe sahip daha büyük uygulamaları verimli bir şekilde uygulamak isteyenler için myPNOZ şimdi ek bir yeni giriş modülü sunuyor. Giriş modülü yi5, dört adet emniyetli 2 kanallı girişe sahiptir, böylece kullanıcılar artık aynı sayıda emniyet fonksiyonu için daha az modüle ihtiyaç duyar. Ekonomik yönü: kontrol panosunda maliyet ve alan tasarrufu sağlar. Sonuç olarak, her myPNOZ sistemi için 30 adede kadar emniyetli 2 kanallı giriş fonksiyonuna sahip uygulamalar artık mümkündür.

Alternatif Emniyet için Group OR
Emniyetli giriş fonksiyonlarının birbirlerine alternatif olarak kullanılması gerekiyorsa, yeni giriş modülü PNOZ yi6 buna uygundur. "Group OR" emniyet fonksiyonuna ve dolayısıyla birkaç emniyet fonksiyonunun birbirine alternatif olarak aktif olması gereken uygulamalara olanak tanır. Sonuç olarak, çeşitli emniyet uygulama senaryoları sadece bir modül kullanılarak uygulanabilir. Örneğin pres uygulamalarında, farklı giriş fonksiyonlarının alternatif çalışma modlarında çalıştırılması gerektiğinde: pres "otomatik modda" olduğunda, bir emniyet kapısı ve ışık perdesi ile koruma sağlanır. Kullanıcılar, "OR Press" emniyet fonksiyonunu kullanarak da çift el butonuyla manuel moda geçebilirler.

Çıkışlarda esnekliği koruyun
Ayrıca yeni çıkış modülü PNOZ yo5 ile gecikmeli ve doğrudan anahtarlamalı çıkışların kombinasyonu da yeni bir özellik olarak sunuluyor. Dört çıkışa sahiptir. Bunlardan iki gecikmeli açma veya gecikmeli kapama çıkışı, iki doğrudan anahtarlama çıkışıyla birleştirilebilir. Bu seçenek, kontrol panosunda maliyetten ve alandan tasarruf sağlar. Yeni çıkış modülü, daha düşük maliyetle daha fazla fonksiyon sağlayarak ideal bir çözüme dönüşüyor.

myPNOZ: Sistem
Modüler emniyet rölesi myPNOZ, seçimden siparişe kadar eksiksiz, dijital, evrensel bir konsept sunuyor: sezgisel çevrimiçi araç myPNOZ Creator sayesinde kullanıcılar "kendi" myPNOZ'larını monte edebilirler. Önceden monte edilmiş, kurulmuş ve test edilmiş olarak teslim edildiği için kuruluma hazır ve tamamen kişiselleştirilmiş bir sistemdir. Hem yeni hem de mevcut modüllere ana modül üzerinden güç sağlanır ve veri yolu konnektörleri ile bağlanır.

Çevrimiçi myPNOZ Creator aracında Pilz'in modüler emniyet rölesi myPNOZ için beş yeni modül sunuluyor: dört ek giriş modülü ve bir çıkış modülü. Genişletilmiş fonksiyon aralığı kullanıcılara daha fazla esneklik sunuyor. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)
Çevrimiçi myPNOZ Creator aracında Pilz'in modüler emniyet rölesi myPNOZ için beş yeni modül sunuluyor: dört ek giriş modülü ve bir çıkış modülü. Genişletilmiş fonksiyon aralığı kullanıcılara daha fazla esneklik sunuyor. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)

Çevrimiçi myPNOZ Creator aracında Pilz'in modüler emniyet rölesi myPNOZ için beş yeni modül sunuluyor: dört ek giriş modülü ve bir çıkış modülü. Genişletilmiş fonksiyon aralığı kullanıcılara daha fazla esneklik sunuyor. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)
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
Basın İletişim

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan