Ostfildern, 20 May 2025

Otomasyon şirketi 2024 yılında satışlarda düşüş yaşadı. “Sektör yeniden müşterilere odaklanmalı” – Pilz, 2024 mali yılında zorlu koşulların üstesinden geldi

Geçtiğimiz mali yılda Pilz Grubu, genel olarak zorlu ekonomik koşullarla mücadele etmek zorunda kaldı. Otomasyon şirketi 2024 yılında 341 milyon Euro ciro elde etti. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla %21'lik bir düşüşe işaret ediyor. Aile şirketi, 2025 yılı öngörülerinde temkinli olsa da, geleceğe odaklanmaya devam ediyor. Özellikle Çin, Hindistan ve Güney Amerika gibi pazarlarda, demiryolu teknolojisi ve hidrojen sektörlerinde ve hizmet sektöründe de önemli fırsatlar ortaya çıkıyor.

“Diğer pek çok şirket gibi, biz de sermaye mallarına yönelik süregelen düşük talepten belirgin bir şekilde etkilendik. Yine de, geleceğe odaklanmaya devam ediyoruz. Dünya değişiyor. Özümüze sadık kalırken değişmeye devam ediyoruz” diyor Pilz GmbH & Co. KG Yönetici Ortağı Susanne Kunschert.
2024 mali yılında elde edilen 341,1 milyon Euro'luk ciro, üç yıllık önemli bir büyümenin ardından ilk kez satışlarda bir düşüşe işaret ediyor. Pilz, 2023 yılına kıyasla yüzde 21'lik bir düşüş kaydetti. Özellikle Avrupa'da ve Almanya'da satışlar önemli ölçüde düştü. İhracat payı yüzde 79'a yükseldi (2023'e göre 4,6 yüzde puanlık artış).

“Tekrar müşteriye odaklanma”
“Yapısal değişim, dijitalleşme stratejileri veya aşırı bürokrasi ile ilgili tüm tartışmalarda, sektörümüzün müşterileri ve onların ihtiyaçlarını göz ardı etmemeye özen göstermesi gerekiyor. Odak noktası onlar olmalı.
Pilz için müşteri odaklılık, sadece iyi teknik çözümler sunmak değil, aynı zamanda tavsiye ve eğitim sağlamak üzere yerel olarak sahada bulunmak anlamına geliyor. Müşterilerimizin hizmetindeyiz” diye açıklıyor Susanne Kunschert.
Pazar gereksinimleri doğrultusunda, Pilz'deki çalışan sayısı özellikle satış ve hizmet alanlarında hafif bir artış gösterdi. 31 Aralık 2024 itibarıyla şirket, dünya çapında 2504 kişiyi istihdam ediyor ve bu sayı 2023'e göre yüzde 1,1'lik bir artışa işaret ediyor. Almanya'da da çalışan sayısı ufak bir artışla 1032'ye yükseldi ve bu sayı 2023'e göre yüzde 1,6’lık artış anlamına geliyor.

Geleceğin sektörlerine odaklanma
Şirket, klasik mühendisliğin yanı sıra demiryolu teknolojisi ve hidrojen endüstrisi gibi geleceğin sektörlerine de odaklanıyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen dijital demiryolu kontrol sistemi PSSrail, birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra Hindistan'da da başarılı bir şekilde kendini kanıtladı.
Pilz, otomasyon çözümleriyle, üretim, depolama ve nakliyeden dolum istasyonlarında dağıtımına kadar hidrojenin emniyetli ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.
Pilz, 2025 yılında sensör teknolojisi ürün grubunda makine proseslerini hem emniyetli hem de daha verimli hale getirecek yeni ürünler piyasaya sürüyor. Bununla birlikte, şirket, Makine Emniyeti uygulamaları için özel bir zorluk içeren Yapay Zeka kullanımının da denemesini yapıyor.
Ayrıca, Pilz, hizmet ve eğitim yelpazesini de genişletiyor. Odaklanılan alanlardan biri de Endüstriyel Güvenlik. Pilz; Makine Regülasyonu, Siber Dayanıklılık Yasası veya NIS 2 sebebiyle sektörün AB düzeyinde karşılaşacağı Endüstriyel Güvenlik odaklı yeni yasal gerekliliklerin uygulanması konusunda müşterilerine eğitim sağlıyor.
Otomasyon şirketi, müşterilerinin makinelerini emniyetli, güvenli, verimli ve standartlarla uyumlu bir şekilde çalıştırmalarına yardımcı olmak için yeni dijital bulut hizmetlerini de kullanacak.

“Emniyet ve Güvenlik alanında gelecek vaat eden fırsatlar”
Kunschert: “2025 yılında, düşük bir bazdan da olsa ciroda hafif bir artış kaydedildi. Genel ekonomik durum sebebiyle talebin nasıl büyüyeceğini tahmin etmek güç. Yine de özellikle Asya ile Kuzey ve Güney Amerika'da, insanlar, makineler ve çevre için emniyet sağlayan yenilikçi çözümlerimiz adına umut verici bir gelecek öngörüyoruz.”

Otomasyon şirketi Pilz, Ostfildern'deki merkezinde insan ve makine emniyetine yönelik teknolojiler geliştirmektedir. Bunlar arasında, insanları ve nesneleri birbirinden ayırt etmek için Yapay Zeka kullanan sensörler de yer almaktadır. (Fotoğraf: Pilz GmbH & Co. KG)
Otomasyon şirketi Pilz, Ostfildern'deki merkezinde insan ve makine emniyetine yönelik teknolojiler geliştirmektedir. Bunlar arasında, insanları ve nesneleri birbirinden ayırt etmek için Yapay Zeka kullanan sensörler de yer almaktadır. (Fotoğraf: Pilz GmbH & Co. KG)

Otomasyon şirketi Pilz, Ostfildern'deki merkezinde insan ve makine emniyetine yönelik teknolojiler geliştirmektedir. Bunlar arasında, insanları ve nesneleri birbirinden ayırt etmek için Yapay Zeka kullanan sensörler de yer almaktadır. (Fotoğraf: Pilz GmbH & Co. KG)
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
Basın İletişim

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan