Ostfildern, 13 Şub 2025

Hannover Messe 2025: Pilz, Hydrogen + Fuel Cells EUROPE’ta Salon 13, Stand D34'te - Hidrojen emniyeti nasıl sağlanır?

Pilz, elektrolizörlerle üretimden hidrojen yakıt ikmal istasyonundaki yakıt ikmal prosesine kadar birçok konuda, Fonksiyonel Emniyet ve Endüstriyel Güvenlik alanlarındaki otomasyon çözümlerini Hydrogen + Fuel Cells EUROPE'da sunacak. Pilz'in çözümleri, tüm hidrojen katma değer zincirinde emniyetli proses izleme ve kontrolü sağlamaktadır. Ticaret fuarı, 31 Mart ve 4 Nisan 2025 tarihleri arasında Hannover Messe kapsamında gerçekleştirilecek.

Gaz kaçaklarının hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit edilmesi, basınç, dolum seviyesi, voltaj ve akıma genel bir bakış sağlanması, yanma proseslerinin emniyetli bir şekilde izlenmesi gibi pek çok kez denenmiş otomasyon emniyet ilkeleri, hidrojen uygulamalarını özellikle ekonomik ve akıllı bir şekilde koruyabilir. Pilz, Hydrogen + Fuel Cells EUROPE'ta hidrojen endüstrisindeki fonksiyonel emniyet çözümlerini sunacak. Otomasyon şirketi ayrıca hidrojen uygulamalarının manipülasyon ve yanlış kullanımdan nasıl korunduğunu da gösterecek.

Hidrojen endüstrisi için fonksiyonel emniyet
Pilz’in emniyet çözümleri, emniyeti her zaman bileşenler ve bunların proses zinciri içindeki fonksiyonel ilişkileri için kapsayıcı bir izleme fonksiyonu olarak görmeye yardımcı olur. Böylece tüm hidrojen katma değer zincirine yönelik katma değer sunarlar. Standımızdaki Pilz uzmanları, elektrolizden buhar reformasyonuna kadar, hidrojenin üretim şekline göre emniyetle ilgili önemli farklı yaklaşımları açıklayacak. Pilz PNOZmulti 2 küçük kontrolör ve Pilz PSS 4000 otomasyon sistemi, örneğin elektroliz yoluyla hidrojen üretimini korur. Ayrıca, hidrojen yakıt ikmal istasyonlarındaki (soğutma sistemi, yüksek basınçlı depolama tankları ve hidrojen dağıtımı) tüm emniyet fonksiyonlarına genel bir bakış sağlama konusunda, PSS 4000 otomasyon sisteminin başarısı zaten kanıtlanmıştır.

Emniyet ve Güvenliğe bütünsel yaklaşım
Bütünsel yaklaşım, Fonksiyonel Emniyetin yanı sıra Endüstriyel Güvenliği, başka bir deyişle manipülasyona ve suistimale karşı korumayı da içerir. Endüstriyel Güvenlik, özellikle 2024’ten beri zorunlu olan NIS2 (Ağ ve Bilgi Güvenliği AB Direktifi) ve 2027 itibarıyla zorunlu olacak yeni Makine Yönetmeliği gereklilikleri nedeniyle özel bir rol oynamaktadır. Pilz uzmanları, kullanıcı kimlik doğrulamasından veri ve ağ güvenliğine, fonksiyonel olarak emniyetli çalışma modu seçiminden erişim yönetimine veya elektronik bakım korumasına, otomasyon uzmanının kuruma özel güvenlik çözümleri hakkında tavsiyelerde bulunmak üzere standda hazır bulunacak.  

Pilz uzmanları Forumda
Emniyetli otomasyon, forumla birlikte yürütülen konferans programında da konu olarak ele alınacak: Açık Forumda, Pilz'de Pazar Geliştirme Mühendisi görevini yürütmekte olan Albert Cot, hidrojen uygulamalarında Fonksiyonel Emniyet ve Endüstriyel Güvenliğin uygulanması hakkında sunum yapacak. Teknik Forumda, Pilz’de Satış Mühendisi olan Thomas Braasch, elektroliz yoluyla hidrojen üretiminde Fonksiyonel Emniyet ve Endüstriyel Güvenliğin önemi hakkında detaylı bilgi verecek.

Kanada'nın yeşil, dijital ve sürdürülebilir otomasyonu
Kanada, “Gelecek burada” sloganıyla otomasyon, enerji, dijital dönüşüm ve yeşil teknolojiler gibi alanlarda endüstriyel açıdan güçlü olduğu yönleri sergileyecek. Mississauga, Ontario’daki bir iştiraki aracılığıyla Pilz, Kanada’da faaliyet gösteriyor ve Kanada’da yeşil, dijital ve sürdürülebilir bir gelecek için endüstriyel dönüşümün şekillendirilmesine yardımcı oluyor.

Pilz, Hydrogen + Fuel Cells EUROPE’ta Salon 13, Stand D34’te

Pilz'in sektörde kendini kanıtlamış çözümleri, tüm hidrojen katma değer zincirinde emniyetli proses izleme ve kontrol sağlamaktadır. Pilz uzmanları, Hydrogen + Fuel Cells EUROPE’ta bu konuyla ilgili bilgi veriyor. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)
Pilz'in sektörde kendini kanıtlamış çözümleri, tüm hidrojen katma değer zincirinde emniyetli proses izleme ve kontrol sağlamaktadır. Pilz uzmanları, Hydrogen + Fuel Cells EUROPE’ta bu konuyla ilgili bilgi veriyor. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz'in sektörde kendini kanıtlamış çözümleri, tüm hidrojen katma değer zincirinde emniyetli proses izleme ve kontrol sağlamaktadır. Pilz uzmanları, Hydrogen + Fuel Cells EUROPE’ta bu konuyla ilgili bilgi veriyor. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Basın İletişim

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan