LogiMAT uluslararası ticaret fuarında (11.03 - 13.03.2025) Pilz, bütüncül intralojistiğe yönelik Emniyet ve Güvenlik çözümlerine odaklanacak. Stuttgart’taki odak noktalarından biri: Konveyörlerin korunması. Buradaki mesele, emniyetli malzeme elleçleme ve konveyör ile mobil platform arasındaki arayüzde verimli malzeme aktarımı. Pilz’in ticaret fuarındaki varlığı, mobil platformların Emniyetli ve Güvenli kullanımı ile ilgili hizmetlerle tamamlanıyor.
Ostfildern, 9 Oca 2025
Pilz LogiMAT 2025, Salon 8, Stant 8B41’de - İntralojistik için kapsamlı koruma
NAiSE GmbH ile birlikte Pilz, Pilz bileşenleri ile kapsamlı ve güvenli filo yönetiminin nasıl uygulamaya konabileceğini de gösterecek. Ortak stantta Pilz ve NAiSE, Pilz radar sisteminin filo yönetimi nasıl desteklediğini sergileyecek.
Emniyetli malzeme elleçleme ve aktarma
LogiMAT’ta Pilz, konveyörlerin çeşitli optik sensörlerle korunmasına yönelik komple çözümler tanıtacak. Emniyetli besleme ve çıkış alanında ön cephede muting özelliğine sahip PSENopt emniyetli ışık perdeleri yer alıyor. PSENopt emniyetli ışık perdeleri her şeyin düzgün ilerlemesini sağlıyor. Malzeme elleçleme için komple çözüm, dikey olarak monte edilen PSENscan emniyetli alan taramayı da içeriyor. Bu da konveyör uygulamaları düzenlenirken daha fazla esneklik sağlıyor. PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolör ile birlikte her palet için korumalı alanlar ayrı ayrı anahtarlanabiliyor. Operatörler, bu emniyetli ve esnek sensör teknolojisinden fayda sağlıyor.
Mobil platformları Emniyetli ve Güvenli hale getirme
ISO 3691-4 “Sürücüsüz endüstriyel araçlar ve emniyet fonksiyonları” standardı insanların algılanması gibi emniyet fonksiyonları için gereklilikleri tanımlar. Bunu, 2027 yılında yürürlüğe girecek olan Makine Regülasyonunun mobil platformlarda güvenliğe yönelik gereklilikleri tamamlar. Ticaret fuarındaki ziyaretçiler, ilgili hizmet paketi hakkında bilgiyi Pilz uzmanlarından öğrenme şansı bulabilir. Bu, üretim ortamlarında mobil platform kullanmak isteyen operatörler için faydalı olabilir. Hizmet paketi, tasarım aşamasında emniyet konseptlerinin geliştirilmesinden kabul ve devreye almaya kadar tüm süreci içerir. Standartlara uygunluk mobil platformların sorunsuz ve emniyetli çalışmasını garanti eder. Bu da bütün lojistik alanının üretken olmasını sağlar. “AGV'lerin Emniyet Gereksinimleri ve Entegrasyonu” adlı ilgili eğitim kursu, risklerin en aza indirilmesi konusunda uzman bilgisi de verir.
Radar dahil güvenli filo yönetimi
NAiSE ve Pilz’in ortak standında ziyaretçiler, NAiSE’nin tedarikçiden bağımsız filo yöneticisi bizzat deneyimleme fırsatı bulabilir. Stuttgart merkezli malzeme akış otomasyonu uzmanı, tüm intralojistik katılımcıları için NAiSE intralojistik platformunu tanıtacak. Bu, filo, trafik, sıra ve ambar yönetimi için NAiSE sistemlerini de içeriyor. Filo yöneticisi, Pilz’in radar sistemini kullanıyor. Radar sistemi, verileri doğrudan NAiSE’nin intralojistik yazılımına iletir. NAiSE intralojistik yazılımı ile birlikte radar sistemi, tüm trafik katılımcıları için dinamik trafik ve süreç yönetimini destekler. Sonuç olarak intralojistikte verimlilik ve üretkenlik artar.
Pilz ayrıca, Endüstriyel Korumayı içeren ürün çözüm paketi hakkında bilgi verecek. Tanımlama ve Erişim Yönetimi (I.A.M.), basit kimlik doğrulamadan karmaşık erişim yönetimine kadar lojistik alanlarına erişimi açık bir şekilde düzenler. Güvenlik çözümünün bir parçası olarak Endüstriyel Güvenlik Duvarı SecurityBridge, mobil platformlara yetkisiz erişimi önler. Pilz’in güvenlik paketi bu şekilde intralojistik uygulamaları için kapsamlı emniyet sağlar.
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]