Ostfildern, 16 May 2024

Dönüşümde Emniyet ve Güvenlik

Thomas Pilz

(Teslimatı kontrol ediniz)

Pilz bir otomasyon şirketidir. Temel yetkinliğimiz emniyettir. Misyonumuz dünyayı her gün daha dijital, bağlantılı, esnek, verimli, emniyetli ve güvenli hale getirmektir. Endüstrideki dönüşümün başarısına katkıda bulunmak istiyoruz.

Önümüzdeki görevlerin üstesinden gelinmesinde kilit rol oynayacakları için bazı endüstriler bu dönüşümden diğerlerine göre daha fazla etkilenir. Bunlar arasında hidrojen, E-mobilite, yarı iletken endüstrisi ve ayrıca demiryolu teknolojisi yer alır

Temel hidrojen endüstrisi emniyete ihtiyaç duyar
Hidrojen yüksek enerji yoğunluğuna sahiptir ve bu nedenle geleceğin enerji taşıyıcısı olarak kabul edilir. Bu canlanmayla birlikte, fonksiyonel emniyet ve Endüstriyel Güvenlik gereksinimleri de artış gösterir. Çünkü hidrojen, tüm yakıtlar gibi yüksek tehlike potansiyeli taşır. Otomasyon endüstrisinden ve fonksiyonel emniyetten gelen test edilmiş ve mevcut güvenlik ilkeleri hidrojen endüstrisine de uygulanabilir.

Emniyet otomasyonu teknolojisi, klasik emniyet özelliklerinin yanı sıra, dinamik basınç ve sıcaklık izleme veya aşağı akış yapılarının yük sınırlarına emniyetli bir şekilde uyma gibi sorumlulukları üstlenebilir. Otomasyon ayrıca emniyetli veri alışverişi ve çalışma koşulları ile arıza teşhisi mesajlarının görselleştirilmesini sağlar.
PSS 4000 otomasyon sistemimiz, Fransa'da halihazırda hidrojen 10 halka açık dolum istasyonunda dağıtılırken emniyeti sağlamaktadır. Avrupalı bir hidrojen yakıt istasyonu üreticisi olan bir müşteri, deneyimli bir güvenlik uzmanı arıyordu. Pilz, 2023'ten bu yana müşteriyle ortaklık içinde çalışıyor ve aynı zamanda dolum istasyonlarının ekonomik bir şekilde çalışmasını garanti eden kapsamlı bir emniyet çözümü sunuyor. Şu anda işbirliğini başka projelere de genişletme planları gündemde.

E-mobilite: Emniyetli, verimli şarj sistemleri
Avusturya projesi MADELAINE - "Çoklu Uyarlanabilir DC Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Ağı" yeni DC şarj sistemlerini araştırıyor. Bu projenin amacı, elektrikli araçlar için modüler, esnek bir şarj altyapısı oluşturmaktır. Bir şarj istasyonunda, örneğin halka açık bir otoparkta, birkaç şarj noktası çeşitli modlarda çalıştırılabilir. Örneğin, bazı araçların hızlı, bazılarının ise yavaş şarj edilebildiği karma bir çalışma şekli mümkündür. Toplamda sadece birkaç şarj modülü, çok sayıda elektrikli aracı DC akımla ve hızlı bir şekilde şarj etmek için yeterlidir. MADELAINE projesinden elde edilen sonuçlar, otopark sistemleri için verimli enerji kullanımını artırma potansiyeline sahiptir.

Burada da PSS 4000 otomasyon sistemimiz, örneğin farklı şarj akımlarını doğru şarj noktalarına dağıtırken gerekli emniyet özelliklerini kontrol etmek için merkezi bir örnektir.   

Yarı iletken endüstrisinde uzmanlık
Bir diğer kilit endüstri de elektronik endüstrisi ve özellikle de yarı iletken endüstrisidir. Son birkaç yılda yaşanan bileşen eksikliği, işlemci ve diğer elektronik bileşenlerin tedarikinin küresel ekonomi için ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymuştur.
Yarı iletken endüstrisinin, emniyetin önemli rol oynadığı kendine özel standartları vardır. Bu standartlar, çalışanların korunmasının yanı sıra tesis verimliliğini de garanti altına almayı amaçlar. Çünkü tehlikeli bir durum makinenin durmasına yol açarsa genellikle üretim kaybı meydana gelir. Bu nedenle emniyet teknolojisinin başlıca görevi; emniyet özelliklerini izlemek, arıza teşhisi verilerini analiz etmek ve böylece tehlikeli durumların ortaya çıkmamasını sağlamaktır.

Pilz, ilgili tesis için doğru emniyet özelliklerini ve konseptlerini belirlemek amacıyla Asya'daki yarı iletken üreticilerine başarılı bir şekilde danışmanlık ve eğitim vermektedir. Bu şekilde, akıllı sensörlerimiz uygulama için kontrolörlerle birlikte kullanılır ve eksiksiz bir çözüm oluşturulur.

Klasik emniyetin yanı sıra Endüstriyel Güvenlik de giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. Bunun nedeni, modern üretim tesislerinin büyük ölçüde ağ bağlantılı ve dijitalleşmiş olmasıdır. Dolayısıyla manipülasyona karşı koruma burada önemli bir rol oynamaktadır. Operatörler, manipülasyonu önlemek için tesislere kimin erişebileceğini tam olarak kontrol edebilmek isterler. Yetkilendirme ve Erişim Yönetim (I.A.M.) sistemimiz, Emniyet ve Güvenliği tek bir sistemde sunar. Kullanıcı kimlik doğrulamasından çalışma modu seçimine, veri ve ağ güvenliğinden erişim yönetimine kadar. Pilz'in I.A.M. çözümleri halihazırda Asya ve Avrupa'daki fabrikalarda kullanılmaktadır.

Dijital demiryolu için emniyet
Demiryolu yolculuğu, planlanan mobilite geçişinin bir diğer yapı taşıdır. Sinyalizasyon teknolojisinin dijitalleştirilmesi ve otomasyonu, demiryolu altyapısının gerekli kapasite artışı için temel bir gerekliliktir. Açık arayüzler ve ticari kullanıma hazır çözümler, yani standartlaştırılmış ürünler sayesinde Pilz, daha önce şirkete özel olan uygulamaların bölünmesine yardımcı olabilir. Bağımsız Demiryolu İş Birimimiz 2022 yılında kuruldu ve portföyün genişletilmesine ve demiryoluna göre tasarlanmış uygulama mühendisliğine odaklanıyor. Pilz, Avrupa EULYNX standardında dahil olmak üzere, operatörler ve sistem tedarikçileri ile zaten yakından işbirliği içindedir. Buradaki amaç, yeni modüler kilitleme teknolojisi için tek tip endüstri standartları geliştirmek ve sağlamaktır. Bu ortaklardan biri, güvenli demiryolu altyapısı konusunda uzman olan Alman Pintsch şirketidir. Pilz, Pintsch ile uzun vadeli bir geliştirme ortaklığına adım atmıştır.

Sonbaharda Pilz, İskandinavya'da bir dijitalleştirme projesi için sözleşme imzalamıştır. Demiryolu altyapısı için İsveç Ulaştırma İdaresi Trafikverket, ülke genelindeki demiryolu ağındaki iletişim altyapısını modernleştirme ihalesini Pilz'e vermiştir. Pilz demiryolu kontrolörü esas alınarak veri aktarımı, analog, bakır teknolojisinden daha güçlü, daha güvenilir cam fiber teknolojisine dönüştürülecek. Gelecekte Pilz'in yenilikçi demiryolu kontrol sistemi, güvenli gerçek zamanlı Ethernet SafetyNET p'ye dayalı olarak hat üzerindeki ara kilitlemeler ve kontrol kabinleri arasındaki iletişimi devralacaktır. Örneğin hattın kullanımıyla ilgili bilgilerin iletilmesi veya sinyallerin kontrol edilmesi için kullanılabilir.
 
Sonuç olarak dikkatinizi Innotrans 2024'e çekmek istiyorum. Pilz, Eylül ayının sonunda Berlin'de demiryolu endüstrisi için dünyanın en önemli ticaret fuarında kontrol sistemlerinde gerçek bir yeniliğin tanıtımını yapacak. Sinyalizasyon teknolojisinde dijitalleşme ve standardizasyona bağlı olarak, önümüzdeki birkaç yıl içinde demiryolu yolculuklarını daha emniyetli ve daha ekonomik hale getirecek bir çözüm sunacağız. Innotrans olarak yeni modüler kontrol çözümümüz hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

Bu örnekler aşağıdakileri ortaya koyuyor: Pilz, fonksiyonel emniyet için uygulamalar ve çözümler konusunda yıllar içinde edindiği bilgileri diğer sektörlere de entegre etme yolunda ilerleme kaydediyor.

"Pilz - dijital otomasyonda emniyet ruhu", günümüzün zorluklarına sürdürülebilir çözümler geliştirmek için birlikte çalışmak amacıyla müşterilerimize sunduğumuz teklifi özetler. Bu da emniyet, tedarik zincirinde sürdürülebilirlik ve fonksiyonel emniyet gereksinimlerinin bugün bile karşılanabileceği anlamına gelir. Pilz, günümüzün ve geleceğin zorluklarının üstesinden gelmeye hazırdır ve şirketleri de hazır hale getirecektir.

Thomas Pilz, Yönetici Ortak (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)
Thomas Pilz, Yönetici Ortak (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)

Thomas Pilz, Yönetici Ortak (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)
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
Basın İletişim

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan