Ostfildern, 16 May 2024

Hidrojen endüstrisine yönelik otomasyon çözümleri: Temiz, emniyetli ve güvenilir

Lambertus Monnee, Ürün Yöneticisi

(Teslimata göre kontrol edin)

Herkes hidrojenden bahsediyor! Enerji taşıyıcısı, enerji geri dönüşümü ve iklim tarafsızlığında çok önemli bir rol oynamaktadır. Endüstride, örneğin çelik üretiminde, cam endüstrisinde, ulaşım araçları için yakıt olarak mobilitede veya elektriğin yeniden dönüştürülmesi için kullanılır. Ancak gaz son derece yanıcı olmasının yanı sıra renksiz ve kokusuz olduğundan, hidrojenle ilgili güvenlik riskleri mevcuttur. Üretim, taşıma veya kullanım sırasındaki kazalar; insanlar, tesis ve çevre için önemli sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, hidrojeni sürdürülebilir hale getirmek için kullanım şekli tamamen emniyetli ve güvenli olmalıdır. Enerji taşıyıcısının potansiyelinden tam olarak yararlanmanın tek yolu budur.

Hidrojen endüstrisinde, emniyet görevlerine yönelik çözümler genellikle malzeme özelliklerini ve mekanik boyutlandırmayı içerir. Örneğin, kapatma valfleri ne kadar sağlam olursa kullanılmaları da o kadar emniyetlidir. Kanıtlanmış otomasyon teknolojisi çözümleri, klasik emniyet fonksiyonlarına değerli bir katkı sağlayabilir. Bunun nedeni, emniyeti her zaman tesisin, makinelerin ve prosesteki korelasyonların ayrılmaz bir fonksiyonu olarak dikkate almaya yardımcı olmalarıdır. Otomasyon çözümleri, örneğin dinamik basınç ve sıcaklık izleme görevini veya aşağı akış yapılarının yük sınırlarına emniyetli şekilde uyulmasını üstlenebilir.

Üretimden kullanıma kadar emniyet
Hidrojen üretim prosesinden kullanımına kadar - Pilz'in bütünsel emniyet çözümleri, hidrojen için tüm katma değer zincirine yönelik katma değer sunar. Kontrol sistemlerimiz, gaz dedektörlerinin değerlendirilmesi yoluyla gaz sızıntılarını güvenilir şekilde tespit eder. Sıcaklık, basınç, dolum seviyesi, voltaj ve akımı emniyetli şekilde izlerler. Ayrıca acil bir durumda sistemler, acil durdurma işlemini de başlatır. Arızaları milisaniyeler içinde tespit ederek önceden tanımlanmış emniyet önlemlerini hızlıca başlatabilirler.

Bu emniyet fonksiyonları, örneğin bir hidrojen yakıt yeniden doldurma istasyonunda çok önemlidir. Gazın 1000 bar'a kadar sıkıştırılabildiği bir sıkıştırma alanı, soğutma sistemi, yüksek basınçlı depolama depoları ve son olarak yakıt pompasını içerir. PSS 4000 otomasyon sistemimiz, Fransa'da halihazırda hidrojen birkaç halka açık dolum istasyonunda dağıtılırken emniyeti sağlamaktadır.

Emniyet ve Güvenliğe bütünsel yaklaşım
Bütünsel yaklaşım, fonksiyonel emniyetin yanı sıra Endüstriyel Güvenliği de içermektedir. Üretim ve endüstriyel tesislerin manipülasyondan veya yanlış kullanımdan korunmasını tanımlar - kasıtlı veya başka şekilde. Saldırganlar otomasyon ve kontrol sistemlerine sızma şansı yakalarsa tesis emniyet ve en sonunda insan ve çevre emniyet de risk altına girebilir. Sistem durumunu kontrol etmek üzere hidrojen üretimi konteynerine uzaktan bağlantı buna bir örnektir. Bu bağlantı korunmalıdır, aksi takdirde sistemin emniyetle ilgili kısmı yetkisiz şekilde kontrol veya modifiye edilebilir. İnsanları ve çevreyi korumak için hidrojenle çalışırken fonksiyonel emniyet garanti edilmelidir. Hidrojenin sadece temiz değil, aynı zamanda emniyetli ve güvenli olmasına da katkıda bulunduklarından, otomasyon endüstrisinin kanıtlanmış emniyet prensipleri bunu sağlayabilir.

Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Basın İletişim

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan