Ostfildern, 16 May 2024

IO-Link Safety: Emniyetli bağlantının saha seviyesinde puan alması

Matthias Wolfer, Ürün Yönetimi

(Teslimata göre kontrol edin)

Günümüzde endüstriyel iletişim söz konusu olduğunda, "son" sensöre kadar emniyetli veri aktarımı sağlayabilmelidir. Bu, özellikle saha seviyesindeki cihazlar için geçerlidir. Amaç, daha fazla kullanılabilirlik ve daha esnek otomasyondur. Pilz, 2018'den beri IO-Link Safety Konsorsiyumu'nun bir parçası olarak iletişim teknolojisinin geliştirilmesini yoğun şekilde desteklemektedir: Teknoloji Çalışma Grubu, Pilz'in önderliğinde teknik özellikleri geliştirip test ve sertifikasyon gerçekleştirdi. Bu "yeni" emniyetli bağlantının ortak amacı, üretim süreçlerini optimize etmektir.

Artık telifsiz noktadan noktaya iletişim, fonksiyonel emniyet için uygun hale geldi. IO-Link Safety ile ilk defa fonksiyonel emniyete yönelik telifsiz, standartlaştırılmış iletişim sistemi. Bu teknoloji ile kullanıcılara ve ihtiyaçlarına odaklanıldı. Uygulamanın temeli, IO-Link Safety'nin tesis ve makinelere basit entegrasyonudur. Akıllı, basit ve verimli bir uygulama nasıl elde edilebilir?

Evrensel, emniyetli iletişim çözümü
Pilz, komple IO-Link Safety sistemi ile yanıt verdi. Paket; Master, sensörler, doğru konfigürasyon aracı, saha cihazları ve aksesuarlardan oluşur. Kullanıcı bizimle sensör ve saha cihazlarının yanı sıra Master da alır. Desteğimiz, sistem paketindeki tüm bileşenleri içerir. Bu, IO-Link Safety teknolojisinin tesis ve makinelere entegrasyonunu daha basit ve akıllı hale getirir.
Çözümümüz, her sensör ve aktüatör ile saha seviyesinde evrensel emniyetli iletişim sunar. Pilz IO-Link Safety sensörleri önemli durum bilgileri sağlar ve akıllı arıza teşhisine yönelik daha fazla seçenek sunar. Cihazlar otomatik olarak tanımlanabilir ve parametrelendirilebilir. Bu, bileşenlerin değiştirilmesini kolaylaştırır ve onarımlardan kaynaklanan durma sürelerini azaltır. IO-Link Safety ile iletişim, korumasız kablo üzerinden gerçekleşir ve standart endüstriyel konnektörler kullanılır. Bu şekilde daha az kablo gerekli olur; kurulum daha basittir ve ayrıca cihazları değiştirmek de kolay olur. Uygulamaların akıllı izlenmesi de mümkündür. Örneğin, emniyetli ışık perdelerinden gelen veriler değerlendirilir. Sinyal kalitesi gibi bilgiler, önleyici bakım için kullanılabilir.
Bu teknoloji, kullanıcı gereksinimlerin uygulanması açısından anahtar değeri taşır. Birçok yönden uyan bir anahtar.

Farklı uygulamalara yönelik iletişim teknolojisi
Örneğin, birbirine bağlı tesisler için: IO-Link Safety sayesinde Master, saha seviyesinde merkezi olmadan yerleştirilir Bu, kablo uzunluğunu azaltır ve aynı zamanda önemli miktarda yer tasarrufu da sağlar. İletişim noktadan noktaya olduğundan, emniyet sensörlerinin kablo tesisatını uygulamak çok daha kolaydır. Geleneksel emniyet sensörlerinin yanı sıra IO-Link Safety sensörleri ve IO-Link cihazları da bağlanabildiğinden, kullanıcılar Pilz IO-Link Safety Master ile aynı zamanda esnekliğe de sahip olur. Bu, başka bir Master ihtiyacı olmadığı anlamına gelir.
IO-Link Safety'nin faydaları, malzemelerin taşınmasında da ortaya çıkar: Genellikle bu tür uygulamalardaki erişim ve emniyet kapıları, iyi korunmalı ve makine durma süreleri en aza indirilmelidir. Örneğin, ürünleri paletlere yerleştirirken. Bu durumda iletişim teknolojisi, emniyet kapılarının basit, zaman tasarrufu sağlayan erişim koruması ve güvenliğini garanti eder: Çünkü, emniyetli ışık perdeleri ve buton ünitesinin her ikisi de doğrudan Pilz IOLS Master'a bağlanabilir.

Gözünü sıkı sıkıya kullanıcılara ve onların ihtiyaçlarına dikmiş olan IO-Link Safety; güvenilir, açık ve etkili bağlantı sağlar.
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
Basın İletişim

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan