15 Ara 2025

MYZEL Lifecycle Platform ile plansız makine arıza sürelerini azaltın

Plansız arıza sürelerinin azalması, işletme maliyetlerinizi düşürür ve makine verimliliğini artırır. MYZEL Lifecycle Platform; makine, süreç ve personel kayıtlarını merkezileştirir, standart iş akışlarını destekler ve makine arıza süreleri sırasında karar alma süreçlerini hızlandırır.

Plansız makine arızaları sadece teknik bir sorun değildir.

Plansız makine arıza süreleri tüm üretim akışını kesintiye uğratır:

planlar değişir, siparişler gecikir ve yeniden başlatma daha uzun sürer. Kısa vadeli malzeme tedarikleri ve ek stoklar sermayeyi bağlar ve planlamayı karmaşıklaştırır. Eksik kayıtlar veya onaylar makinenin yeniden çalıştırılmasını geciktireceği için yasal düzenlemeler, eksiksiz dokümantasyon gerektirir. Merkezi erişim olmadığında emniyet, yeterlilik veya uyumluluk onaylarının eksikliği ek arıza süreleri riskini artırır. Arıza süreleri genellikle şeffaflık eksikliğinden kaynaklanır: küçük kesintiler belgelenmediğinde analiz yapmak zorlaşır. Sadece sistemli kayıt ve değerlendirme, uzun vadeli süreç güvenilirliğini ve yüksek makine verimliliğini garanti eder. 

Makine arıza süresine yapılandırılmış yaklaşım

MYZEL, hızlı ve sezgisel bilgi toplama ile belirli karar alma süreçlerinde destek sağlar. Çünkü yeniden başlatma kararlarını veya üretim akışını geciktiren yalnızca onarımlar değil, aynı zamanda belgelerin, onayların ve sorumlulukların aranmasıdır.

MYZEL, makine ve personel verilerini tek bir platformda toplar. myCore aracılığıyla, varlıklar ve ilgili dijital çıktılar benzersiz ve güvenli bir şekilde atanır. Bu, örneğin şunları içerir:

  • Kullanım kılavuzları  
  • Test günlükleri  
  • Doğrulamalar  
  • Eğitim kayıtları  
  • Çalışma prosedürleri  
  • Bakım planları  
Tüm veriler myCore'a aktarılır
Tablette kontrol paneli ve makinede çalışan

Belgeler eksikse veya belgelerin süresi dolmak üzereyse, bu durum kontrol paneli üzerinde net bir şekilde gösterilir. Genel olarak, bu, örneğin makinelerin yeniden devreye alınması gibi karar alma süreçlerinde onay sürecine yardımcı olur.  

Uyumluluk güvenliği makine arıza sürelerini azaltır

AB Makine Regülasyonu 20 Ocak 2027'den itibaren yürürlüğe girecektir. Dijital dokümantasyon, yazılım ve siber güvenliği güçlendirir ve resmi denetlenebilirliği artırır.

MYZEL şu şekilde destek sağlar:

Platform, şablonları ve çıktıların durumunu merkezileştirir, günlük operasyonlarda denetim hazırlığını kolaylaştırır ve eksik uyumluluk kayıtlarından kaynaklanan makine arıza sürelerini azaltır.  

 

Belgelere gömülmüş kadın

MYZEL sayesinde iş akışları net bir şekilde birbirine bağlanır.

MYZEL, bağımsız bir ek çözüm değildir. Bunun yerine, makinenin tüm yaşam döngüsü boyunca bilgi akışını düzenli ve şeffaf bir şekilde yönetir. Tabii ki MYZEL, mevcut yazılımınıza ek olarak entegre bir çözüm şeklinde de kullanılabilir. Operasyonlar sırasında, rehberli dijital iş akışları ile desteklenirsiniz. 

Depolanan bilgileri birbirine bağlayarak, makine duruşları ve başlangıç kayıpları daha hızlı sınıflandırılır, tekrar eden hatalar daha şeffaf hale gelir ve onay için bekleme süresi buna bağlı olarak kısalır.

Kontrol listesi ve üç dişli çark

Mevcut makinelerin emniyetli şekilde çalışması için: mySafeOperation

İş akışı, belgelenmiş çıktılar da dahil olmak üzere denetim ve bakımın sistemli şekilde yürütülmesine destek olur. Dijital kontrol listeleri ve şablonlar süreci basitleştirir ve kolaylaştırır. Ayrıca, makinelerinizin onay durumlarına her zaman genel bir bakış elde edersiniz.

Asma kilit ve bir çalışan

Erişim ve çalışma modlarının kontrolü için: myAccessControl

Bu iş akışı, makinelerinizde emniyetli ve sorunsuz bir kullanıcı yönetimi sağlar. Nitelikleri ve izinleri eşleştirebilir, arıza durumunda onayları ve uygunsuz kullanımları şeffaf hale getirebilirsiniz.

Dişli çark ve ampul içeren makine

Yeni makineler için ve mevcut makinelerde değişiklik yaparken: mySafeDesign

Risk değerlendirmesinde adım adım yönlendirilecek ve kontrol listelerinin yardımıyla yeni makinelerin onay sürecinden geçeceksiniz; aynı durum, önemli değişiklikler yapmanız gerektiğinde mevcut makineler için de geçerlidir. Bu, denetime uygun sonuçların belgelenmesini de kapsar. 

Verileriniz MYZEL ile güvende olur.

MYZEL Lifecycle Platform bulut tabanlıdır ve AB sınırlarında kullanılır. En büyük önceliğimiz yalnızca çalışanlarınızın emniyeti değil, aynı zamanda verilerinizin güvenliğidir. Bu nedenle MYZEL,  şu sertifikalara sahiptir:

  •  ISO/IEC 27017 
  •  ISO/IEC 27018

Sonuç olarak, operasyonel ve personel verileriniz güvenli bir şekilde saklanır. Yazılım sağlayıcısı olarak, verilerinize erişimimiz olmadığını vurgulamak isteriz. MYZEL bulut tabanlı olduğu için, acil durumlarda platforma her zaman ve her yerden güvenli şekilde erişebilirsiniz.

Veriler ve asma kilit
Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan