Akıllı, ağa bağlı üretim süreçleri üretkenliği önemli ölçüde artırabilir. Buna karşın birbirinden farklı, yüksek miktarda veri ile bu mümkün olabilir. Emniyet Cihazı Hata Teşhisi destek sağlayabilir. Hata Teşhis çözümümüz ayrıntılı hata teşhisi verileri sağlar.
14 Şub 2019
Emniyet Cihazı Hata Teşhisi sayesinde daha az servis operasyonları ve daha yüksek tesis kullanılabilirliği
Değişiklikleri belgeleyin, kesinti sürelerini azaltın
Pilz’in hata teşhisi çözümü bireysel seri numaraları, sürüm durumları, mevcut durumlar ve geçmiş hata durumları gibi hata teşhis verilerini kaydeder. Bunlar Modbus ya da Profibus tarafından kontrol seviyesinde taranır ve işlenir. Gelecekte bunu Profinet veya Ethernet/IP üzerinden yapmak mümkün olacaktır. Ardından bu veriler veriyolu modülünde, PLC'nin monitöründe veya web sunucusu üzerinden bir bilgisayar ekranında görüntülenir.
Sonuç olarak hata teşhis verileri hem makine hem de uzaktan erişim ile edinilir. Bunları önleyici bakım için kullanabilirsiniz. Industrie 4.0'ın gelişmesiyle birlikte bu süreç gittikçe önem kazanmıştır. Sadece yıpranan parçaların zamanında değiştirilmesi için geçerli değildir; bununla birlikte operasyonel emniyeti korumak için gereklidir. Depolanan veriler kullanılarak orijinal durumu mevcut durum ile istediğiniz zaman karşılaştırabilirsiniz. Bu şekilde makine ile ilgili değişiklikleri derhal görebilirsiniz. Kontrol düzeyinde ek donanıma ihtiyaç duymazsınız!
Pilz hata teşhisi çözümü modüler bir yaklaşımı destekler
Industrie 4.0 senaryoları ile ilgili başka bir örnek de modüler tesislerin fonksiyonel emniyeti için akıllı çözümlerdir. Hata teşhis çözümünün lineer kablo yapısı tesise başka bir modül eklemeyi göreceli olarak kolaylaştırır. Yeni kablo tesisatına, kontrol kabininde değişikliklere veya tasarım çizimlerine ihtiyaç duyulmaz. Ek emniyet cihazlarına da gerek duyulmaz. Güvenilir kapı emniyet sistemi PSENmlock ile birlikte ilk kez emniyet kapıları bireysel olarak kontrol edilebiliyor. Bir tesiste bakım yapılması veya alet değiştirilmesi gerektiğinde kapatma sonrası hangi kapıların açılabileceğini tanımlamak mümkün oluyor. Emniyet Cihazı Hata teşhisi olmadan tüm kapılar açılıyor!
Alternatif olarak IO-Link Emniyeti
Alternatif yaklaşım ise günümüzde IO-Link Emniyeti ile geliştiriliyor. Bu şekilde sensörlere kadar birlikte çalışılabilirlik garanti ediliyor. Bu şekilde çeşitli üreticilerin emniyet cihazlarıyla tüm seviyelerde çalışılıyor. Verileri emniyetli şekilde sensörden PLC'ye aktarılarak yeni uygulama seçenekleri oluşturuluyor. IO-Link Emniyeti ile sensör yerine PLC anahtarlanıyor. Sonuç olarak pahalı emniyet mimarileri belirleniyor ve örneğin bir unsurun değiştirilmesi gerektiğinde sensör ve PLC'ler arasında yeni bağımlılıklar oluşuyor.
Bu yaklaşım noktadan noktaya bağlantılara dayanıyor; başka bir deyişle sahada veya kontrol kabininde olduğu bir yıldız konfigürasyona dayanıyor. Sonuç olarak hem kurulum hem de mühendislik maliyetleri hata teşhisi çözümünden daha yüksek oluyor. Uygulamaya bağlı olarak hangi sistemin kabul göreceği fayda-maliyet oranları karşılaştırılarak görülecek. Sonuç: IO-Link Emniyeti şu anda gelecek için hala bir vizyon olmasına karşın hata teşhis çözümümüz bugün kullanıma hazır. Geleceğin fabrikası için Pilz’in akıllı hata teşhisi çözümleri!
Ayrıntılı bilgi:
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]