Pressemappe SPS Smart Production Solutions 2025

Liebe Redakteurinnen und Redakteure, Sie finden alles Material unserer Pressemappe zur diesjährigen SPS Smart Production Solutions 2025 an dieser Stelle. Wir freuen uns, wenn Sie unsere Informationen für Ihre Berichterstattung nutzen!

Wenn Sie Fragen haben oder weiteres Material wünschen, wenden Sie sich bitte an [email protected]

SPS Smart Production Solutions 2025

Pressemeldungen

Auf der SPS – Smart Production Solutions (25. - 27.11.2025) informiert Pilz, wie Automatisierungslösungen mit Safety und Security den Wandel in der Produktion unterstützen und mitgestalten. Ein Fokus: Die neue digitale Myzel Lifecycle Platform für das Management von Maschinen und Personal über den gesamten Lebenszyklus. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz auf der SPS – Smart Production Solutions 2025, Halle 9, Stand 370 – „Safety und Security in Transformation“ - Innovationen für die digitale Transformation

Auf der SPS – Smart Production Solutions (25. - 27.11.2025) informiert Pilz, wie Automatisierungslösungen mit Safety und Security den digitalen Wandel in der Produktion unterstützen und mitgestalten. Hierfür hat der Automatisierer eine Produktpremiere auf seinem Stand: Die digitale Myzel Lifecycle Platform für das Management von Maschinen und Personal über den gesamten Lebenszyklus. Daneben stellt Pilz in Nürnberg für eine sichere und flexible Konnektivität seine jüngsten Erweiterungen im IO-Link Safety-System von Pilz vor – den weltweit ersten zertifizierten IO-Link Safety Master „Master IOLS“ sowie die Bedieneinheit „PITgatebox IOLS“.

Mehr
Für das sichere Schutztürsystem PSENmgate von Pilz stehen ab sofort weitere Produktvarianten zur Verfügung. Mit diesen lassen sich individuelle Sicherheitskonzepte zur Zugangsabsicherung passgenau umsetzen und weitere Anwendungsfelder abdecken. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Neue Produktvarianten für das Schutztürsystem PSENmgate von Pilz - Variantenreichtum für flexiblere Türabsicherung

Für das sichere Schutztürsystem PSENmgate von Pilz stehen ab sofort weitere Produktvarianten zur Verfügung: Eine neue Variante für mehr Bedienfunktionen und eine weitere mit optimierter Kabelführung zur schnelleren Installation. Zudem ergänzt ein Türgriff-Modul speziell für Schwenktüren das System. PSENmgate punktet damit durch mehr Bedienkomfort und einen flexibleren Einbau. Die neuen Varianten des Schutztürsystems schließen so weitere Anwendungsfelder – z.B. für die Verpackungstechnik, im Maschinenbau oder bei Roboterapplikationen – ein.

Mehr
Die schnelle Inbetriebnahme modularer und dezentraler Produktionsanlagen übernimmt im IO-Link Safety System von Pilz u.a. der IO-Link Safety Master PDP67 als dezentrale Schnittstelle zur übergeordneten Sicherheitssteuerung. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

IO-Link Safety Master für die dezentrale Kommunikation im IO-Link Safety System von Pilz - Flexibler Allrounder bis ins Feld

Die schnelle Inbetriebnahme modularer und dezentraler Produktionsanlagen ist ein wichtiger Aspekt der digitalisierten Industrieproduktion. Im IO-Link Safety System von Pilz steht nun dafür der IO-Link Safety Master PDP67 zur Verfügung. Mit diesem lässt sich die bidirektionale Kommunikation bis in die Feldebene einfach umsetzen. Als dezentrale Schnittstelle zur übergeordneten Sicherheitssteuerung ermöglicht er unterschiedliche Anschlüsse wie z.B. Sicherheitssensoren mit IO-Link Safety oder auch Standard-IO-Link Sensoren oder Aktoren. Anwender profitieren von einer flexibel gestaltbaren, nahtlosen und sicheren Kommunikation ins Feld bis zur höchsten Sicherheitskategorie PLe / SIL3 – gleich ob sicherheitsgerichtete Kommunikation oder Standardkommunikation.

Mehr
Maschinen und Anlagen live und sicher ansteuern: Mit PITgatebox IOLS stellt Pilz eine neue Variante seiner Bedieneinheit mit IO-Link Safety Technologie vor. Sie bietet ein Plus an Transparenz und Produktivität. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG).

Bedieneinheit PITgatebox von Pilz jetzt mit IO-Link Safety-Anbindung - Mehr Effizienz und Sicherheit für Schutztürsysteme

Mit der Bedieneinheit PITgatebox IOLS erweitert der Automatisierungsexperte Pilz jetzt sein IO-Link Safety System. Damit lassen sich Maschinen und Anlagen nicht nur sicher, sondern auch einfacher und effizienter ansteuern. In Echtzeit übermittelt PITgatebox IOLS Diagnosedaten, beispielsweise zu Türstatus und Betriebszustand von Schutztürsystemen, via IO-Link Safety Master direkt an die Anlagensteuerung. Anwender profitieren von reduzierten Kosten bei Wartung und Betrieb sowie leistungsfähigeren Schutztürsystemen.

Mehr

Weitere Inhalte

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Pressekontakt

Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld