Ostfildern, 28.10.2025

Bedieneinheit PITgatebox von Pilz jetzt mit IO-Link Safety-Anbindung - Mehr Effizienz und Sicherheit für Schutztürsysteme

Mit der Bedieneinheit PITgatebox IOLS erweitert der Automatisierungsexperte Pilz jetzt sein IO-Link Safety System. Damit lassen sich Maschinen und Anlagen nicht nur sicher, sondern auch einfacher und effizienter ansteuern. In Echtzeit übermittelt PITgatebox IOLS Diagnosedaten, beispielsweise zu Türstatus und Betriebszustand von Schutztürsystemen, via IO-Link Safety Master direkt an die Anlagensteuerung. Anwender profitieren von reduzierten Kosten bei Wartung und Betrieb sowie leistungsfähigeren Schutztürsystemen.

Pilz baut sein IO-Link Safety-Portfolio kontinuierlich aus: Neben dem ersten zertifizierten IO-Link Safety Master PDP67 ergänzt nun die Bedieneinheit PITgatebox IOLS das IO-Link Safety System von Pilz. Damit können Anwender der IO-Link-Technologie auch Sicherheitsaufgaben effizient umsetzen. Als offenes und standardisiertes Kommunikationsprotokoll erleichtert IO-Link Safety sowohl die Inbetriebnahme als auch die Wartung von Anlagen. Zudem ermöglichen intelligente Diagnose-Funktionen eine frühzeitige und zentrale Fehlererkennung. Dies führt zu einer höheren Verfügbarkeit sowie reduzierten Stillstandzeiten. 

All-inclusive-Schutz für Türen
Anwender können die PITgatebox IOLS als Einzelgerät oder auch in Verbindung mit weiteren Sicherheitsschaltern mit und ohne Zuhaltung einsetzen. Dank IO-Link Safety wird der Konfigurationsaufwand für solche Anwendungen standardisiert und deutlich reduziert. Darüber hinaus vereinfacht die Punkt-zu-Punkt-Verbindung die Verdrahtung. Mit einer möglichen Anbindung von Pilz Sicherheitsschaltern wie PSENmlock, PSENslock 2 und PSENcode erhalten Anlagenbetreiber eine modulare und individuell auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Schutztürlösung aus einer Hand. 
Die Bedieneinheit PITgatebox IOLS vereint Drucktaster, Schlüsselschalter sowie Not-Halt-Taster und ist zudem individuell konfigurierbar. Schutztürsysteme können dadurch nicht nur sicher und effizient, sondern auch flexibel realisiert werden.

Maschinen und Anlagen live und sicher ansteuern: Mit PITgatebox IOLS stellt Pilz eine neue Variante seiner Bedieneinheit mit IO-Link Safety Technologie vor. Sie bietet ein Plus an Transparenz und Produktivität. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG).
Maschinen und Anlagen live und sicher ansteuern: Mit PITgatebox IOLS stellt Pilz eine neue Variante seiner Bedieneinheit mit IO-Link Safety Technologie vor. Sie bietet ein Plus an Transparenz und Produktivität. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG).

Maschinen und Anlagen live und sicher ansteuern: Mit PITgatebox IOLS stellt Pilz eine neue Variante seiner Bedieneinheit mit IO-Link Safety Technologie vor. Sie bietet ein Plus an Transparenz und Produktivität. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG).

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Pressekontakt

Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld