Vraag: In het concrete geval gaat het om een machine waarbij door riemaandrijving onomkeerbaar letsel kan worden veroorzaakt. Moet de noodstop dan als tweekanaals worden uitgevoerd, ofschoon de gevaarlijke situatie al door toegangsbeperkende verstelbare afschermingen wordt afgeschermd?
Antwoord: De classificatie van het Performance Level van de noodstop moet uit de risicobeoordeling naar voren komen.
De wet schrijft voor dat voor iedere machine een risicobeoordeling moet worden opgesteld.
Als in een C-norm niet wordt gespecificeerd op welk PL (Performance Level) de noodstop moet worden uitgevoerd, moet deze in de risicobeoordeling worden vastgelegd.
We raden aan bij de classificatie van de noodstop altijd uit te gaan van het grootst mogelijke gevaar dat de machine kan opleveren.