België | nederlands

CE-markering

Kan een robot in een beveiligde omgeving met een naar binnen opengaande veiligheidsdeur worden vergrendeld?

In de norm EN ISO 10218-2 (type C-norm voor industriële robots - veiligheidseisen Deel 2: robotsystemen en integratie) staat in paragraaf 5.10.4.3. beschreven dat blokkeerinrichtingen in verband met beweegbare afscherming pas geopend mogen worden als het gevaar in een veilige toestand is gebracht. In principe is een naar binnen opengaande veiligheidsdeur niet toegestaan.