België | nederlands

Veiligheidstechnische uitrusting

Hoe kunnen de startknop en de knop "In uitgangspositie brengen" in de PNOZmulti worden ingelezen?

Vraag:

Ik gebruik een PNOZmulti voor het uitvoeren van mijn veiligheidstaken. Voor het starten van ons automatische proces gebruiken wij een startknop. Om de machine startklaar te maken, gebruiken wij een knop "In uitgangspositie brengen". Beide knoppen resetten de veiligheidsvoorzieningen op de machine (veiligheidslichtscherm, ...) en activeren vervolgens, als alle veiligheidsvoorzieningen actief zijn, bewegingen. Mijn vraag: hoe kunnen deze knoppen in de PNOZmulti worden ingelezen:
1) Via veilige ingangen van de PNOZmulti?
2) Via niet-veilige ingangen van de PNOZmulti?
3) Via ingangen van de standaardbesturing en vervolgens de overdracht via een veldbusmodule naar de PNOZmulti?

 

Antwoord:

De knoppen kunnen via de veilige ingangen van de PNOZmulti worden ingelezen. Dit is in de meeste gevallen echter niet strikt noodzakelijk.
Uit de risicobeoordeling van de installatie blijkt of de knoppen veiligheidsgeoriënteerd moeten worden geëvalueerd.
Aangezien de gevaarlijke bewegingen van de installatie alleen worden uitgevoerd als alle veiligheidsvoorzieningen foutloos werken en actief zijn, kunnen de start- of resetknoppen in de meeste gevallen via niet-veilige ingangen van de PNOZmulti of op ingangen van de standaardbesturing worden ingelezen.

Let op het volgende:
er moet een bewuste handeling plaatsvinden als veiligheidsvoorzieningen worden gereset of als de installatie wordt gestart.
Aangezien de startknop en de knop "In uitgangspositie brengen" de veiligheidsvoorzieningen resetten en de installatie starten, moet de knop twee keer worden bediend of er moet een extra knop worden aangebracht die de veiligheidsvoorzieningen reset.
Belangrijk is dat de gevarenzone zichtbaar moet zijn vanuit de positie van de resetknop voor de veiligheidsvoorzieningen om te garanderen dat niemand zich in de gevarenzone bevindt.