Kunnen één- en tweekanaals noodstopschakelaars samen op één installatie worden gebruikt?

Vraag:
Een (oude) installatie is uitgerust met een algemene noodstopschakelaar (PNOZ5 met PZE5, éénkanaals) en enkele omgevingsnoodstopschakelaars (PNOZ5 met PZE5, éénkanaals). Nu moet een deel van deze installatie gemoderniseerd worden, waarbij de omgevingsnoodstopschakelaar in een tweekanaals uitvoering wordt geleverd. De monteur beweert dat één- en tweekanaals circuits niet samen mogen worden gebruikt en dat alles in tweekanaals moet worden omgezet!?

Antwoord:
Uit de risicobeoordeling van de installatie blijkt hoe de noodstopschakelaar of omgevingsnoodstopschakelaar moet zijn uitgevoerd. Een noodstop- of omgevingsnoodstopschakelaar moet echter altijd zodanig zijn uitgevoerd dat hij het grootst mogelijke gevaar op de installatie waarop hij effect heeft, veilig genoeg stopzet.
Als de omgevingsnoodstopschakelaars op grond van de gevaren van de deelinstallaties tweekanaals zijn, moet de bovenliggende noodstopschakelaar ook tweekanaals zijn, zodat de veiligheid niet afneemt.
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
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?