België | nederlands

CE-markering

Mag een gebruikshandleiding verwijzingen naar andere handleidingen bevatten?

Als een installatie uit meerdere deelmachines bestaat, moet de handleiding evt. worden aangepast. Als er slechts een automatische toevoer-/uitvoerfunctie wordt bijgeplaatst (bijv. robot/verwerking), kan het voldoende zijn de oorspronkelijke gebruikshandleiding toe te voegen. Dit hangt evenwel af van de complexiteit van het toekomstige samenstel van de installatie.

Bij combinatie van meerdere afzonderlijke machines tot een totaliteit van machines kunt u gebruik maken van DIN-bericht 146 bij het opstellen van een gebruikshandleiding.