Moet een bedrijfsmoduskeuzeschakelaar veilig worden geëvalueerd?

Op basis van de Machinerichtlijn (MRL) 2006/42/EG en de relevante normen moet er altijd een bedrijfsmoduskeuzeschakelaar (BMKS) aanwezig zijn als er op een machine/installatie meerdere bedrijfsmodi en/of besturingsprocessen mogelijk zijn die een verschillend veiligheidsniveau vereisen.

Daarbij gelden de volgende minimumeisen voor de BMKS:

  • Elke schakelstand mag slechts één bedrijfsmodus mogelijk maken
  • Alleen het bedienen van de BMKS mag de machine/installatie niet in werking stellen
  • De gekozen bedrijfsmodus moet bovengeschikt aan alle andere besturingsfuncties van de machine/installatie zijn, uitzondering: noodstop/nood-uit

De veilige evaluatie van de BMKS is niet duidelijk geregeld door de MRL en de relevante normen. Enkele productgerelateerde normen (C-normen) vormen hier een uitzondering. Toch kan er alleen door een veilige evaluatie van de BMKS worden voldaan aan de eis "elke schakelstand  mag slechts één bedrijfsmodus mogelijk maken". Aangezien een standaardbesturing niet aan een veiligheidscategorie kan worden toegewezen, kan ook de evaluatie van een BMKS door een standaardbesturing niet veiligheidsgericht plaatsvinden.
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
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?