Het automatiseringsbedrijf Pilz biedt zijn diensten voor de veiligheidsvalidering van machines en installaties nu op maat aan, afhankelijk van de eisen. Vanaf nu kunnen machinefabrikanten en -exploitanten aan de hand van drie verschillende niveaus zowel de omvang als de diepgang van de validering kiezen. Dit garandeert een efficiënte, op individuele behoeften afgestemde service – voor een normconform ontwerp van de machine en installatie en voor maximale veiligheid.
Ostfildern, 13 apr. 2023
Pilz biedt klanten validering op maat, afhankelijk van hun behoeften - veiligheidsvalidering op drie niveaus
Na de risicobeoordeling, het opstellen van het veiligheidsconcept en -ontwerp en de systeemintegratie is de veiligheidsvalidering de laatste stap naar de veilige inbedrijfstelling van machines en installaties. Ze moet ervoor zorgen dat veiligheidsmaatregelen correct zijn uitgevoerd en dat het veiligheidssysteem volledig operationeel is. De basis zijn internationale normen zoals ISO 13849, IEC 62061 en IEC 61508. Ze schrijven voor dat machinefabrikanten of -exploitanten de juiste implementatie van het veiligheidsontwerp regelmatig moeten bevestigen.
De eisen kunnen afhankelijk van de toepassing echter verschillen: Gaat het om aanvullende machines van een reeds gevalideerd type? Zijn er slechts kleine veranderingen aan de machine aangebracht? Of zijn er complexe en wezenlijke veranderingen aan de machine aangebracht en is er daarom een nieuwe CE-markering nodig? Welke diepgang van de validering is dus telkens zinvol?
Focus op de klant
Pilz biedt ondersteuning bij de validering op maat en heeft daarvoor zijn dienstenaanbod voor de machineveiligheid uitgebreid: ”Tot nu toe hebben we de validering als een full-service-pakket aangeboden”, zegt John McAuliffe, Vice President International Service Group bij Pilz. ”In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij de aanschaf van machines van fabrikanten waarmee men al goed heeft samengewerkt, bij reeds geïnstalleerde identieke machines of bij kleine veranderingen aan bestaande machines, kan echter een kleinere controle voldoende zijn.”
Op basis van de beproefde methoden en de jarenlange knowhow op het gebied van validering biedt de automatiseringsexpert de onafhankelijke veiligheidsvalidering nu op qua omvang verschillende niveaus aan. Hierdoor biedt Pilz machinefabrikanten en -exploitanten voor het eerst de mogelijkheid om een validering op basis van hun individuele behoeften alsmede de bijbehorende normconforme bevestiging uit te voeren. Dit betekent meer efficiëntie bij de uitvoering.
Drie niveaus op maat
De validering op niveau 1 omvat een basischeck die belangrijke non-conformiteiten aan het licht brengt. Op niveau 2 wordt een uitgebreidere controle uitgevoerd, met name op het gebied van functionele veiligheid. Dit garandeert dat de machine voldoende veiligheidsmaatregelen biedt. De validering op niveau 3 komt overeen met een intensieve en gedetailleerde conformiteitsbeoordeling, zoals vereist voor de CE-conformiteit. Op alle drie de niveaus profiteren machinefabrikanten en -exploitanten van de vakkennis van de Pilz-experts.
Meer informatie over de veiligheidsvalidering van Pilz vindt u hier
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be