Sicherheitssysteme PNOZmulti Classic und Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini

Das konfigurierbare Sicherheitsschaltgerät PNOZmulti entwickelte sich seit 2002 zum globalen Sicherheitsstandard und einer leistungsstarken Sicherheitssteuerung. Nachdem sie sich viele Jahre in den unterschiedlichsten Branchen im Einsatz bewährt haben, wurden die beiden Original PNOZmulti ProduktfamilienPNOZmulti Classic und PNOZmulti Minizum 31.12.2024 abgekündigt. Nachfolgesysteme sind die Kleinsteuerungen PNOZmulti 2.

Die Entwicklungs- und Erfolgsgeschichte der Sicherheitssysteme PNOZmulti Classic

Was heute ein globaler Standard ist, erblickte 2002 das Licht der Automatisierungswelt. Weltweit neu war damals die Möglichkeit, die Sicherheitsschaltung mit Hilfe eines einfach handhabbaren, grafikbasierten Konfigurationstools zu erstellen – ohne Kenntnis einer „höheren“ Programmiersprache. Ziel war es, eine Brücke zwischen hartverdrahteten Sicherheitsschaltgeräten und frei programmierbaren Sicherheitssteuerungen zu bauen. Ein globaler Standard für die Sicherheit war geboren – das konfigurierbare Sicherheitsschaltgerät PNOZmulti!  

Im Lauf seiner nunmehr über 20-jährigen Geschichte entwickelte sich PNOZmulti zu einer Sicherheitssteuerung – viele Funktionen, eine Lösung sowohl bei einfachen Maschinen als auch bei vernetzten und verteilten Anlagen!

Damals eine Weltneuheit, heute Standard: Die Sicherheitsschaltung des konfigurierbaren Sicherheitsschaltgeräts PNOZmulti kann mit einem grafikbasierten Konfigurationstool erstellt werden.

Weltweit neu: grafikbasiertes Softwaretool für die Konfiguation

Beispiel aus einer vergangenen Version des grafischen Softwaretools PNOZmulti Configuator

Das damals sehr Innovative war das grafische Softwaretool, das beispielsweise auch Elektrikern ermöglichte, ohne Programmierkenntnisse auf einfache Weise ein Anwenderprogramm zu erstellen. „Programmieren mit der Maus“ funktioniert so, dass alle Elemente einer Sicherheitsschaltung auf der grafikbasierten, Windows®-konformen Bedienoberfläche als Funktionsbausteine für Eingangselemente wie Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter, analoge Messwerte zur Verfügung stehen. Als Ausgangselemente sind Relais- oder Halbleiter bzw. Sicherheitsventile auswählbar. Spezielle Anwendungen wie Brenner, Motion Monitoring, Pressen, Autorisierung, Betriebsartenwahl und viele andere mehr konnten und können genauso komfortabel auf die Bedienoberfläche gezogen, applikationsspezifisch konfiguriert und mit den Logikelementen verknüpft werden. Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten erhöhen die Anlagenverfügbarkeit und senken Stillstandzeiten.

Sichere Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini

2009 folgte eine „schlankere“ Generation PNOZmulti Mini: das „klassische” PNOZmulti Basisgerät mit 135 Millimetern wurde auf schmale 45 Millimeter Baubreite komprimiert – bei vollem Funktionsumfang und mit Display. Auch die Diagnose für kurze Maschinenstillstandzeiten war und ist für Anwender das A und O, genauso wie der Anschluss an zahlreiche Automatisierungsumgebungen und Kommunikationssysteme. Dass man nur ein System von der Planung bis zur Wartung einsetzen musste, beflügelte den Erfolg.

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 - der aktuelle Standard

2012 erfolgte der Umstieg auf die aktuell eingesetzte zweite Generation, die sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2. Das Stand-alone-Basisgerät PNOZ m C0 ist nur noch 22,5 Millimeter breit – ideal für kleine Maschinen, weil trotzdem über acht sichere Eingänge und vier sichere Halbleiterausgänge bis zu vier Sicherheitsfunktionen bis PL e bzw. SIL 3 überwacht werden können. Die geplante Maschinenverordnung stellt auch Anforderungen an die Security von Geräten. Das wiederum ist keine Herausforderung: PNOZmulti 2 ist auch secure unterwegs und die Daten vor ungewolltem Zugriff geschützt.

Die Produktfamilie PNOZmulti 2 ist Nachfolger der Ende 2024 abgekündigten Originalproduktfamilien PNOZmulti Classic und PNOZmulti Mini.

Weitere Informationen und Nachfolgeprodukte:

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-444
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld