Können ein- und zweikanalige Not Halte an einer Anlage zusammen eingesetzt werden?

Frage:
Eine (Alt-)Anlage ist ausgestattet mit einem General Not-Aus (PNOZ5 mit PZE5, einkanalig) und einigen Bereichs-Not-Halt (PNOZ5 mit PZE5, einkanalig). Nun soll ein Teil dieser Anlage modernisiert werden, wobei nun der Bereichs-Not-Halt in zweikanaliger Ausführung geliefert wird. Nun wurde vom Monteur die Behauptung aufgestellt das man ein- und zweikanalige Kreise nicht mischen darf und alles zweikanalig umgerüstet werden müsste!?

Antwort:
Wie der Not Halt bzw. Bereichs Not Halt ausgeführt sein muss, ergibt sich aus der Risikobeurteilung der Anlage. Ein Not Halt bzw. ein Bereichs Not Halt sollte aber immer so ausgeführt sein, dass er die höchstmögliche Gefährdung an der Anlage, auf die der Taster wirkt, ausreichend sicher stillsetzt.
Sind die Bereichs Not Halte auf Grund der Gefährdungen der Teilanlagen zweikanalig aufgebaut, muss der übergeordnete Not Halt ebenfalls zweikanalig aufgebaut sein, damit die Sicherheit nicht geschmälert wird.

 

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-444
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld