Welche Farbe muß ein Bereich-Stopp-Taster haben?

Die harmonisierte Norm EN ISO 13850 definiert neben den verschiedenen Stopp-Kategorien auch entsprechende Gestaltungsleitsätze bzgl. der Vorgabe der Farbgebung eines Not-Halt Tasters. Ein Not-Halt-Taster muss deutlich erkennbar, gut sichtbar und schnell zu lokalisieren sein. Aus diesem Grund muss ein Not-Halt zwingend rot auf gelben Hintergrund ein.

Für einen Bereich-Stopp-Taster ist nach EN 60204-1:2019, 10.2 Bedienteile vorzugsweise die Farbe SCHWARZ, GRAU oder WEISS zu verwenden. In keinem Fall darf er der Farbgebung eines Not-Halt-Tasters entsprechen.

Ergänzende Anmerkung:
Nach DIN EN 60204-1:2019, Abschnitt 9.2.3 STOPP ist festgelegt, dass STOPP-Funktionen auf Grund der Risikobeurteilung und der funktionalen Erfordernisse der Maschine festzulegen sind.

 

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-444
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld