Ist es zur Vereinfachung einer Schaltung (nach Kat. 4 aufgebaut) möglich, möglichst viele Not-Halt-Taster in Reihe zu schalten?

In der Architektur der Kategorie 4 ist eine Reihenschaltung von Not-Halt-Tastern erlaubt, da der Not-Halt nur eine sekundäre Schutzeinrichtung ist.

Man geht davon aus, dass der Not-Halt nur in Gefahrensituationen betätigt wird - und dann auch nur ein Not-Halt Taster. Im Zuge der Gefährdungsbeurteilung nach Betriebssicherheitsverordnung muss der Betreiber festlegen, in welchen Abständen und in welcher Form die Sicherheitsfunktionen überprüft werden müssen.

Wo liegt hier die Grenze?
Die Grenze liegt in dem geforderten Performance Level. Da sich durch die Reihenschaltung von mehreren Sicherheitskomponenten das Gesamtergebnis verschlechtert. Kommen Sie durch die Reihenschaltung der Not-Halt-Taster auf den geforderten PL, spricht der Anzahl nichts entgegen.

Gilt jeder Schalter als SRP/CS im Sinne der Norm EN ISO 13849?
In der Sicherheitsbetrachtung können Sie alle Not-Halt-Schalter in Reihe schalten, das heißt, Sie müssen nur eine SRP/CS anlegen.Jedoch wie oben beschrieben, kann sich der PL durch die Reihenschaltung verschlechtern und somit kann es möglich sein, mehrere SRP/CS anzulegen.

 

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-444
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld