Mit der konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 von Pilz können Anwender ab sofort die Anforderungen der Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 (MVO) umsetzen. Das EU-Baumusterprüfzertifikat nach Artikel 25 bestätigt die Erfüllung dieser Anforderungen durch TÜV SÜD als unabhängige Prüfstelle. Durch die Zertifizierung können Anwender ihre Maschinen- und Anlagenplanung zukunftssicher umsetzen, denn die Anforderungen der MVO sind ab dem 20.01.2027 verbindlich anzuwenden.
Ostfildern, 16.06.2026
Maschinenverordnung: Kleinsteuerung PNOZmulti 2 jetzt konform
Inhalt auf einen Blick:
- Sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2 von Pilz jetzt konform zur Maschinenverordnung (MVO)
- TÜV SÜD EU-Baumusterprüfzertifikat liegt vor
- Zertifizierung macht Maschinen- und Anlagenplanung zukunftssicher
Die MVO verlangt, dass Sicherheitsrisiken systematisch identifiziert und reduziert werden, z. B. durch Risikobeurteilung und Sicherheitskonzepte. Besonders bei Sicherheitskomponenten wie etwa auch Kleinsteuerungen ist das entscheidend, da sie direkt zur Unfallvermeidung beitragen. Diese Sicherheitsbauteile sind in der MVO ausdrücklich definiert und besonders relevant, weil sie eigenständig sicherheitsrelevant sind, unabhängig von der Gesamtmaschine bewertet werden müssen und eine eigene CE-Kennzeichnung benötigen. Durch die Zertifizierung profitieren Anwender: Sie können sicher nachweisen, dass PNOZmulti 2 die Anforderungen der MVO an Sicherheitsbauteile erfüllt. Das reduziert für Maschinenbauer und Inverkehrbringer den Abstimmungsaufwand und erhöht die Planungssicherheit. Darüber hinaus erhält die Maschine ihre CE-Kennzeichnung schneller.
MVO-konformer Schutz für Menschen und Anlagen
Das EU-Baumusterprüfzertifikat bestätigt die Konformität von PNOZmulti 2 mit den wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der MVO. Grundlage der Prüfung waren die im Zertifikat benannten Normen. Damit ist PNOZmulti 2 regulatorisch optimiert aufgestellt für neue als auch bestehende Maschinen und Anlagen, die ab sofort oder künftig konform zur MVO in Verkehr gebracht bzw. steuerungstechnisch überholt werden.
Die konfigurierbare sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2 von Pilz übernimmt zentrale sicherheitsgerichtete Funktionen wie beispielsweise die Überwachung von Not Halt-Tastern oder Schutztürschaltern sowie das sichere Abschalten von Sicherheitsventilen oder Schützen. Dadurch werden kritische Maschinenzustände frühzeitig erkannt und Gefährdungen für Anlagenbediener reduziert. Damit leistet sie einen wesentlichen Beitrag zur Unfallvermeidung und Anlagensicherheit nach MVO.
Über die Kleinsteuerung PNOZmulti 2
Für ein durchgängiges Sicherheitskonzept lässt sich die Kleinsteuerung PNOZmulti 2 mit weiterer sicherer Automatisierungstechnik von Pilz kombinieren, beispielsweise mit der sicheren Sensorik PSEN sowie den Melde- und Befehlsgeräten PIT. So profitieren Maschinenhersteller von einer abgestimmten Lösung aus Steuerung, Sensorik und Bedienung als ganzheitlich sicheres Maschinenkonzept aus einer Hand. Das minimiert den Schnittstellenaufwand und vereinfacht die Projektierung.
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: [email protected]