Ostfildern, 13.02.2025

Hannover Messe 2025: Pilz auf Hydrogen + Fuel Cells Europe in Halle 13, Stand D34 - So wird Wasserstoff zu einer sicheren Sache.

Von der Herstellung mit Elektrolyseuren bis zum Tankvorgang an der Wasserstofftankstelle: Pilz präsentiert auf der Hydrogen + Fuel Cells EUROPE seine Automatisierungslösungen aus den Bereichen Funktionale Sicherheit und Industrial Security. Sie erlauben die sichere Überwachung und Steuerung von Prozessen entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette. Die Fachmesse findet vom 31. März bis 04. April 2025 im Rahmen der Hannover Messe statt.

Gaslecks zuverlässig und schnell erkennen, Druck, Füllstand, Spannung und Strom stets im Blick behalten, Verbrennungsprozesse sicher überwachen – bewährte Sicherheitsprinzipien der Automatisierung können Wasserstoffanwendungen besonders wirtschaftlich und intelligent schützen. Auf der Hydrogen + Fuel Cells EUROPE stellt Pilz zum einen seine Lösungen für die funktionale Sicherheit in der Wasserstoffindustrie vor. Zum anderen präsentiert das Automatisierungsunternehmen wie Wasserstoffanwendungen vor Manipulationen und fehlerhafter Bedienung geschützt sind.

Funktionale Sicherheit für die Wasserstoffindustrie
Die Sicherheitslösungen von Pilz helfen, Sicherheit immer als eine übergreifende Überwachungsfunktion von Bauteilen und ihrem funktionalen Zusammenhang in der Prozesskette zu betrachten. Damit bieten sie einen Mehrwert für die gesamte Wertschöpfungskette von Wasserstoff. Vom Elektrolyseverfahren bis hin zur Dampfreformierung – Die Experten von Pilz erläutern am Messesstand die unterschiedlichen sicherheitstechnischen Ansätze, die je nach Art der Herstellung von Wasserstoff wichtig sind. Die Pilz Kleinsteuerung PNOZmulti 2 und das Automatisierungssystem PSS 4000 von Pilz sichern beispielsweise die Herstellung von Wasserstoff mit dem Elektrolyseverfahren. Das Automatisierungssystem PSS 4000 hat sich zudem bereits bewährt, um an Wasserstofftankstellen alle Sicherheitsfunktionen im Blick zu behalten – beim Kühlsystem und den Hochdruckspeichertanks sowie bei der Abgabe von Wasserstoff.

Safety und Security ganzheitlich gedacht
Zur ganzheitlichen Betrachtung von Sicherheit gehört neben der Funktionalen Sicherheit auch die Industrial Security, also der Schutz vor Manipulationen und fehlerhafter Bedienung. Der Industrial Security kommt nicht zuletzt durch die Vorgaben der NIS2 (EU-Richtlinie zur Netzwerk- und Informationssicherheit) - verpflichtend ab 2024 - und der neuen Maschinenverordnung, welche ab 2027 verbindlich anzuwenden ist, eine besondere Rolle zu. Von der Authentifizierung von Nutzern, Daten- und Netzwerksicherheit, funktional sichere Betriebsartenwahl bis hin zum Zugangsmanagement oder der elektronischen Wartungssicherung: die Experten von Pilz beraten am Messestand zu den maßgeschneiderten Security-Lösungen des Automatisierungsexperten.  

Pilz-Experten auf dem Forum
Sichere Automatisierung ist auch ein Thema auf dem begleitenden Vortragsprogramm der Messe: Auf dem Public Forum berichtet Albert Cot, Market Development Engineer bei Pilz, über die Herausforderung, funktionale Sicherheit und Industrial Security in Wasserstoffanwendungen zu implementieren. Im Technical Forum geht Thomas Braasch, Sales Engineer bei Pilz, detaillierter auf die Wichtigkeit von Funktionaler Sicherheit und Industrial Security bei der Herstellung von Wasserstoff im Elektrolyseverfahren ein.

Kanadas Automatisierung – grün, digital und nachhaltig
Unter dem Motto „The future’s here“ zeigt Kanada seine industriellen Stärken in Bereichen wie Automatisierung, Energie, digitale Transformation und grüne Technologien. Pilz ist mit einer Tochtergesellschaft in Mississauga, Ontario, in Kanada aktiv und gestaltet die industrielle Transformation für eine grüne, digitale und nachhaltige Zukunft Kanadas mit.

Pilz auf Hydrogen + Fuel Cells EUROPE in Halle 13, Stand D34

Industrieerprobte Lösungen von Pilz erlauben die sichere Überwachung und Steuerung von Prozessen entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette. Die Experten von Pilz informieren dazu auf der Hydrogen + Fuel Cells EUROPE. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Industrieerprobte Lösungen von Pilz erlauben die sichere Überwachung und Steuerung von Prozessen entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette. Die Experten von Pilz informieren dazu auf der Hydrogen + Fuel Cells EUROPE. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Industrieerprobte Lösungen von Pilz erlauben die sichere Überwachung und Steuerung von Prozessen entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette. Die Experten von Pilz informieren dazu auf der Hydrogen + Fuel Cells EUROPE. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Pressekontakt

Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld