Ostfildern, 24.09.2024

Pilz auf der Smart Production Solutions 2024, Halle 9, Stand 370 – „Safety und Security in Transformation“ - Sichere Automatisierung für die Transformation!

Im Rahmen der SPS Smart Production Solutions (12.-14.11.24) stellt Pilz seine ganzheitlichen Automatisierungslösungen inklusive Safety und Security für eine digitalisierte Industriewelt in den Mittelpunkt. Zu den Schwerpunktthemen gehört die sichere und flexible Konnektivität. Im Pilz-Fokus stehen Lösungen mit der konfigurierbaren Kleinsteuerung PNOZmulti 2, die den direkten Anschluss ins Feld vereinfachen. Zudem hat Pilz die Miniaturisierung als Treiber einer nachhaltigen Industrie-Transformation im Blick: Für die Absicherung von Schutztüren zeigt der Experte sein neues, kompaktes Schutztürsystem PSENmgate, das Sicherheitszuhaltung und Bedienelement zugleich ist. Mit im Messegepäck ist auch die neue induktive Variante des Sicherheitsschalters PSENini, der keinen proprietären Betätiger mehr benötigt.

Pilz unterstützt eine flexible Erweiterung und schnelle Inbetriebnahme modularer und dezentraler Produktionsanlagen als wichtigen Aspekt einer gelungenen Transformation. Die Datenkommunikation ist hierfür ein relevanter Baustein. Dafür muss sie maximal flexibel ausgelegt sein und sowohl die sicherheitsgerichtete als auch Standardkommunikation umsetzen können. Pilz baut sein Portfolio hier ständig aus: In Nürnberg zeigt das Automatisierungsunternehmen, wie der IO-Link Safety Master PDP67 sowohl IO-Link Safety, FailSafe als auch IO-Link und Standardsignale verarbeiten kann. Das ermöglicht eine nahtlose Kommunikation ins Feld, gleich ob sicherheitsgerichtete oder Standardkommunikation. Mit im Messegepäck ist auch das sichere Radarsystem PSENradar, das sich an das offene Sicherheitsprotokoll Safety over EtherCAT FSoE einfach anbinden lässt: Verkabelungsaufwand und Kosten sind so geringer.

„Klein“ unterstützt Nachhaltigkeit und Leistungsfähigkeit ganz groß
Auch die Miniaturisierung ist wichtiges Thema der Transformation, sie sorgt für leistungsfähige und nachhaltige Prozesse in der Industrie, weil sie Energie und Platz einspart. Pilz unterstützt diesen Aspekt der industriellen Transformation mit sicheren und gleichzeitig kompakten Sensoriklösungen wie z.B. die kompakte Sicherheitszuhaltung PSENslock 2 oder die Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini für platzkritische Anwendungen. Auf der SPS präsentiert das Unternehmen zwei neue sichere Sensoren hierfür: Das kompakte sichere Schutztürsystem PSENmgate sowie die neuen induktiven Sicherheitsschalter PSENini. PSENmgate kombiniert als System für die Absicherung von Schutztüren die klassische Sicherheitszuhaltung PSENmlock mit dem Bedienelement PITgatebox in einer Lösung. Weniger Platz an der Schutztür vereint das neue Schutztürsystem dabei mit höchsten Manipulations- und Umgehungsschutz. Gleichzeitig reduziert die Lösung den Stromverbrauch und bietet einen flexiblen, weil vielseitigen Einbau für unterschiedliche Anwendungen. Auch das induktive Funktionsprinzip der neuen Variante des Näherungsschalters PSENini benötigt keinen proprietären Betätiger mehr und spart damit Platz in der Maschine. Eine lange Lebensdauer und in Folge eine hohe Produktivität sind weitere Vorteile für eine Industrie im Wandel.

Kleinsteuerung mit direktem „Draht“
Eine verlässliche und flexibel ausgerichtete Kommunikation ins Feld ist Voraussetzung dafür, dass in der Industrie heute und morgen eine hohe Verfügbarkeit gewährleistet ist. Hierfür bietet die Sicherheitskleinsteuerung PNOZmulti 2 nun zum einen die neuen Ein- und Ausgangsmodule PDP67. Diese werden direkt an der Maschine installiert und sammeln die Signale angeschlossener Sensoren im Feld zuverlässig ein bzw. geben Steuersignale an Aktoren im Feld weiter. Die dezentrale Peripherie ist so direkt anbindbar. Zum anderen können jetzt sichere Anlagenstrukturen mit dem Protokoll Safety-over-EtherCAT FSoE (FSoE) über eine „Ein-Kabel-Lösung“ auf Feldbusebene leichter umgesetzt werden. Maschinen laufen so hochverfügbar, zuverlässig und sicher.
Die Pilz-Experten informieren zudem, wie Lösungen mit PNOZmulti 2 den Anschluss der dezentralen Peripherie bzw. sicherheitsrelevanter Anlagenstrukturen vereinfachen. Denn eine durchgängige Kommunikation im Verbund mit PNOZmulti 2 ist auch für Safe Motion von Pilz Merkmal. Der Experte für die sichere Automation hat seine neue, direkt im Antrieb integriert Safe Motion-Lösung dabei. Diese Sicherheitslösung für die Servoverstärker PMC nutzt ab sofort die sichere und schnelle Kommunikation über FSoE und kann damit direkt an die sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2 angebunden werden. So gewährleistet Safe Motion im Antrieb dank kurzer Reaktionszeiten und Vermeidung von Stillständen eine hohe Anlagenverfügbarkeit.

Von „A“ wie Automatisierungslösung bis „Z“ wie sicherer Zugang
Über seine Automatisierungslösungen hinaus informiert Pilz zu den Safety- und Security-Vorgaben der Maschinenverordnung und stellt das passende Pilz-Dienstleistungsangebot vor. Dazu ist das umfassende Identification and Access Management I.A.M. im Pilz-Fokus: Messebesucher erfahren, wie I.A.M. für die Regelung von Zugängen zu Maschinen und Prozessen zu mehr Safety und Industrial Security beiträgt.

Im Rahmen der SPS Smart Production Solutions (12.-14.11.24) stellt Pilz seine ganzheitlichen Automatisierungslösungen inklusive Safety und Security für eine digitalisierte Industriewelt in den Mittelpunkt. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Im Rahmen der SPS Smart Production Solutions (12.-14.11.24) stellt Pilz seine ganzheitlichen Automatisierungslösungen inklusive Safety und Security für eine digitalisierte Industriewelt in den Mittelpunkt. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Im Rahmen der SPS Smart Production Solutions (12.-14.11.24) stellt Pilz seine ganzheitlichen Automatisierungslösungen inklusive Safety und Security für eine digitalisierte Industriewelt in den Mittelpunkt. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Pressekontakt

Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld