Ostfildern, 08.08.2024

Sicheres und modulares Bahnsteuerungssystem PSSrail von Pilz ist Wegbereiter für digitale Schiene - Sicher, modular und digital steuern

Mit PSSrail stellt das Automatisierungsunternehmen Pilz ein sicheres und modulares Bahnsteuerungssystem für die digitale Schiene vor. Das System besitzt eine Bahnzulassung, erfüllt Sicherheitsanforderungen bis SIL-4, ist kompatibel zum EULYNX-Standard sowie modular aufgebaut und damit flexibel einsetzbar. In der Kombination dieser Funktionen liegt der innovative Charakter von PSSrail: Das System vereint alle Funktionen, um bestehende oder künftige Steuerungsaufgaben an der Strecke zu erfüllen. PSSrail erlaubt es Systemanbietern und Integratoren, Digitalisierungsprojekte im Bereich Signaltechnik und Bahninfrastruktur einfach, schnell und damit wirtschaftlich umzusetzen.

Das sichere und modulare Bahnsteuerungssystem PSSrail ist modular aufgebaut. Es besteht zum einen aus der eigentlichen, SIL-4-geeigneten Steuerung sowie verschiedenen Hardware-Modulen, darunter ein CAN-Modul zur einfachen Integration von bestehenden Systemen. Zum anderen verfügt PSSrail auch über eine Software-Suite zur Programmierung oder Konfiguration von Anwenderprogrammen. In einer Programmbibliothek sind bahnzertifizierte Funktionsblöcke hinterlegt und ermöglichen eine einfache und schnellere Implementierung. Dank des Baukastenprinzips können Anwender ihre Lösungen bedarfsgerecht konfektionieren.

Wirtschaftlich dank Standardisierung und Offenheit
PSSrail setzt auf Standardisierung und Offenheit. Das Steuerungssystem ist kompatibel mit dem neuesten EULYNX-Standard und ebnet damit den Weg für die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten. Pilz hat die Bahnsteuerung als COTS-Produkt (Commercial Off The Shelf) entwickelt. Die Anwender erhalten so ein fertig einsetzbares Produkt und können ihr Obsolesenzmanagement minimieren.

Wegbereiter für Digitale Schiene
Systemanbieter und Integratoren können PSSrail für verschiedenste Anwendungen im Bereich Signaltechnik einsetzen, darunter elektrisch ortsgestellte Weichen oder Bahnübergänge sowie in digitalen Stellwerken. Dort lässt sich PSSrail beispielsweise als Object Controller Plattform verwenden, um die Komponenten im Feld entlang der Schiene digital, und damit zuverlässig und wirtschaftlich, anzusteuern.
Mit PSSrail steht eine Steuerungslösung bereit, um auch im laufenden Betrieb zu digitalisieren und z.B. auf den EULYNX-Standard umzurüsten. Schrittweise können Betreiber veraltete, relaisgesteuerte Stellwerke modernisieren und Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit des Schienenverkehrs erhöhen. Dank Standardisierung und Offenheit verkürzt sich die Umrüstungsdauer, was eine erhebliche Kosteneinsparung bedeutet.
„Mit der sicheren und modularen Bahnsteuerung PSSrail setzen wir neue Maßstäbe bei der Digitalisierung der Bahninfrastruktur“, erklärt Sebastian Lüke, Head of Business Unit Rail bei Pilz. „Mit PSSrail steht Systemanbietern und Integratoren jetzt ein Werkzeug bereit, mit dem sie die notwendige Digitalisierung der Schiene wirtschaftlich und flexibel umsetzen können.“

 

Pilz auf der Innotrans 2024: Halle 27 Stand 550

Wegbereiter für die digitale Schiene: Das sichere und modulare Bahnsteuerungssystem PSSrail von Pilz ebnet den Weg für digitale Lösungen im Bereich Signaltechnik und Bahninfrastruktur. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Wegbereiter für die digitale Schiene: Das sichere und modulare Bahnsteuerungssystem PSSrail von Pilz ebnet den Weg für digitale Lösungen im Bereich Signaltechnik und Bahninfrastruktur. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Wegbereiter für die digitale Schiene: Das sichere und modulare Bahnsteuerungssystem PSSrail von Pilz ebnet den Weg für digitale Lösungen im Bereich Signaltechnik und Bahninfrastruktur. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Pressekontakt

Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld