Mit IndustrialPI stellt Pilz einen offenen und modularen Industrie-PC vor. Er besitzt eine frei verfügbare Open-Source-Software und bietet zahlreiche Ein- und Ausgangsmodule. Dadurch lässt sich der Industrie-PC als Gateway in Industrial-Internet-Umgebungen (IIOT) oder als Soft-PLC in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen einsetzen. IndustrialPI stellt eine einfach zu handhabende Lösung für die Umsetzung von Industrie-4.0-Konzepten dar.
Ostfildern, 22.10.2024
IndustrialPI von Pilz: Vielseitig einsetzbarer Industrie-PC für Automatisierungs- und Antriebstechnik- Wandelbar: IIOT-Gateway oder Soft-PLC
Als IIOT-Gateway lässt sich IndustrialPI einfach in bestehende Systemarchitekturen einbinden. Im direkten Umfeld von Maschinen und Anlagen sammelt IndustrialPI z.B. Prozess- oder Betriebsdaten und überträgt diese direkt in eine Unternehmens-Cloud. So haben Anwender ihre Maschinen und Anlagen jederzeit unabhängig vom Standort im Blick.
Standardsteuerung für vielfältige Automatisierungsprojekte
Auch kann IndustrialPI als Soft-PLC Maschinen und Anlagen steuern. Mögliche Anwendungen sind Portalmaschinen zum Sortieren von Batteriezellen oder Kartonaufrichter in der Verpackungsindustrie. IndustrialPI fungiert dabei als Standardsteuerung für Automatisierung und Antriebstechnik und kann für die unterschiedlichsten Automatisierungsprojekte genutzt werden. Dazu gehören reine Steuerungsapplikationen genauso wie synchrone Achsbewegungen im Antriebsstrang von Maschinen. IndustrialPI rundet damit das Angebot von Pilz für komplette Automatisierungslösungen ab.
Automatisieren und Safety
Dieser neue Industrie-PC von Pilz ist in zwei verschiedenen Varianten erhältlich: Zur Verfügung steht einerseits IndustrialPI 4 mit 4 GB RAM Arbeitsspeicher, 32 GB eMMC Datenspeicher und 64 Bit Betriebssystem. Er eignet sich insbesondere für Automatisierungsanwendungen als Soft-PLC. Daneben steht der IndustrialPI 4 Wifi (8 GB RAM, 32 GB eMMC, 64 Bit OS) zur Verfügung. Dieser kann als Gateway, Datensammler und Diagnoseeinheit in Verbindung mit der sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 und dem Automatisierungssystem PSS 4000 von Pilz eingesetzt werden. So entsteht eine industrietaugliche Lösung für den Datenaustausch zwischen dem Internet der Dinge und Cloud-Services
IndustrialPI ist somit flexibel und individuell einsetzbar. Der passgenaue Einsatz unterstützt Anwender mit Blick auf die Kosten.
Bewährtes Konzept, industrietauglich umgesetzt
IndustrialPI basiert auf dem für den privaten Gebrauch bekannten Raspberry Pi. Er besitzt jedoch ein widerstandsfähiges Gehäuse sowie eine robuste Mechanik und ist mit einer industrietauglichen Elektronik ausgestattet. So entspricht er den Anforderungen an hochverfügbare industrielle Steuerungstechnik nach EN 61131-2. Wie bei Raspberry Pi liegt das Open-Source-Konzept zu Grunde. Ab Werk ist ein speziell auf den IndustrialPI abgestimmtes Betriebssystem inklusive dem anwenderfreundlichen Entwicklungstool Node-RED installiert.
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: [email protected]