02.02.2026

Safety Distance Calculator von Pilz - jetzt auch nach EN ISO 13855:2024

Mit dem Safety Distance Calculator stellt Pilz ein kostenfreies, browserbasiertes Softwaretool zur Verfügung, das Anwendern die Berechnung von Sicherheitsabständen für Sicherheits-Lichtgitter deutlich erleichtert. Ab sofort können Berechnungen sowohl nach dem bisherigen Stand der EN ISO 13855 als auch nach der überarbeiteten EN ISO 13855:2024 durchgeführt werden.

Was regelt die EN ISO 13855 und was ist neu?

Die internationale Norm EN ISO 13855 bildet die Grundlage für die sichere Gestaltung von Maschinen. Sie definiert, wie Schutzeinrichtungen wie Lichtvorhänge, Laserscanner oder trennende Schutzelemente positioniert werden müssen, damit Personen zuverlässig geschützt sind. Im Mittelpunkt steht der Sicherheitsabstand also der Abstand, der notwendig ist, damit eine Maschine rechtzeitig stoppt, bevor ein Mensch gefährdet wird.
Mit der Überarbeitung 2024 reagiert der Normgeber auf technische Entwicklungen und Praxiserfahrungen der letzten Jahre. Die wichtigsten Änderungen:

  • Neue Begriffsdefinitionen
  • Anpassungen bei den Berechnungsgrundlagen für den Sicherheitsabstand
  • Zusätzliche Hinweise zur praktischen Anwendung

Damit erhalten Konstrukteure, Planer und Prüfer eine präzisere und praxisgerechte Grundlage für die normenkonforme Umsetzung.

Vorteile des Safety Distance Calculators

  • Automatische Berechnung des Sicherheitsabstands für alle marktgängigen Sicherheits-Lichtgitter
  • Passende Produktempfehlung aus den Familien PSENopt und PSENopt II
  • Zeitersparnis durch verkürzte Suche nach dem richtigen Lichtgitter
  • Intuitive Bedienung mit Zusatzinformationen und grafischer Darstellung der Berechnung
  • Flexibilität für Anwendungen im Sondermaschinenbau und bei Umrüstungen

Vom Sicherheitslevel zum passenden Produkt

Der Safety Distance Calculator unterstützt Anwender bei der Berechnung von Applikationen mit vertikalen Schutzfeldern (orthogonale Annäherung) für Finger-, Hand- und Körperschutz. Ausgehend von den Berechnungn und vom erforderlichen Sicherheitslevel schlägt das Tool ein passendes Produkt vor. Integrierte Infopunkte liefern vertiefende Erklärungen, während die grafische Darstellung die Berechnung transparent und nachvollziehbar macht.
Ermitteln Sie jetzt den passenden Sicherheitsabstand nach der EN ISO 13855:2024!

Ermitteln Sie jetzt den passenden Sicherheitsabstand

 

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld