Weniger ungeplante Stillstände reduzieren Kosten in Ihrem Betrieb und erhöhen die Maschinenproduktivität. Die MYZEL Lifecycle Platform bündelt Maschinen, Prozess und Personalnachweise zentral, unterstützt standardisierte Arbeitsabläufe und verkürzt Entscheidungswege bei Maschinenstillständen.
15.12.2025
Ungeplante Maschinenstillstände reduzieren mit der MYZEL Lifecycle Platform
Ungeplante Maschinenstillstände sind mehr als Technikprobleme
Ein ungeplanter Maschinenstillstand stört den gesamten Produktionsfluss:
Pläne ändern sich, Aufträge verzögern sich und ein Wiederanlauf dauert länger. Eine kurzfristige Beschaffung von Material und zusätzliche Bestände binden Kapital und erschweren die Planung. Gesetzliche Vorschriften verlangen lückenlose Dokumentation, denn fehlende Nachweise oder Freigaben verzögern den Neustart der Maschine. Ohne zentralen Zugriff steigt die Gefahr weiterer Stillstände durch fehlende Sicherheits-, Qualifikations- oder Compliance-Freigaben. Die Ursachen liegen oft in fehlender Transparenz: Kleine Unterbrechungen bleiben undokumentiert, Analysen werden erschwert. Nur eine systematische Erfassung und Bewertung sichern langfristig Prozesssicherheit und eine hohe Maschinenproduktivität.
Strukturierte Herangehensweise bei einem Maschinenstillstand
MYZEL unterstützt Sie in konkreten Entscheidungssituationen durch schnelle intuitive Informationsbeschaffung. Denn nicht nur Reparaturen, sondern auch die Suche nach Dokumenten, Freigaben und Zuständigkeiten verzögern Wiederanlaufentscheidungen beziehungsweise den Produktionsfluss.
MYZEL führt Daten zu Maschinen und Personen in einer Plattform zusammen. Über myCore werden Assets und zugehörige digitale Artefakte eindeutig und sicher zugeordnet. Darunter fallen zum Beispiel:
- Bedienungsanleitungen
- Prüfprotokolle
- Validierungen
- Schulungsnachweise
- Betriebsanweisungen
- Wartungspläne
Wenn Nachweise fehlen oder bald ablaufen werden, wird das auf einem Dashboard in übersichtlicher Darstellung angezeigt. Insgesamt unterstützt das die Freigabe bei Entscheidungsfindungen wie zum Beispiel Wiederfreigaben von Maschinen.
Compliance-Sicherheit reduziert Maschinenstillstände
Ab 20. Januar 2027 gilt die EU-Maschinenverordnung. Sie stärkt digitale Dokumentation, Software und Cyberthemen und erhöht die formale Prüfbarkeit.
Wie Sie MYZEL dabei unterstützt:
Die Plattform hält Vorlagen und Artefakt-Status zentral vor, erleichtert Audit-Readiness im Tagesgeschäft und reduziert auch Maschinenstillstände durch fehlende Compliance-Nachweise.
Mit MYZEL werden Arbeitsabläufe übersichtlich miteinander verbunden
MYZEL stellt keine zusätzliche Insellösung dar, sondern ordnet übersichtlich den Informationsfluss entlang des gesamten Lebenszyklus der Maschine. Allerdings kann MYZEL auch als integrative Lösung zusätzlich zu Ihrer bereits bestehenden Software verwendet werden. Im Betrieb unterstützen Sie geführte digitale Prozessabläufe, die sogenannten Workflows.
Durch die Verbindung der abgelegten Informationen werden Maschinenstopps und Anfahrverluste schneller klassifiziert, sich wiederholende Fehler transparenter und die Zeit bis zur Freigabe sinkt dementsprechend.
Für den sicheren Betrieb von Bestandsmaschinen: mySafeOperation
Der Workflow unterstützt Sie bei der systematischen Abarbeitung von Inspektion und Wartung inklusive dokumentierter Artefakte. Digitale Checklisten und Vorlagen erleichtern das Vorgehen. Zudem behalten Sie hier immer den Überblick über die Freigaben Ihrer Maschinen.
Für Zugangs und Betriebsartensteuerung: myAccessControl
Der Workflow gestaltet die Benutzerverwaltung Ihrer Maschinen sicher und komfortabel. Hier können Sie Qualifikationen und Berechtigungen abbilden, was Freigaben und Fehlbedienungen im Störfall nachvollziehbar macht.
Für neue Maschinen und bei Änderungen an Bestandsmaschinen: mySafeDesign
Hier werden Sie Schritt für Schritt durch die Risikobeurteilung und mit Hilfe von Checklisten durch die Validierung von neuen Maschinen geführt, genauso wie bei Bestandsmaschinen, bei denen Sie wesentliche Änderungen durchführen müssen, einschließlich der Ablage auditfester Ergebnisse.
Ihre Daten sind sicher mit MYZEL
Die MYZEL Lifecycle Platform ist cloud-basiert und wird in der EU betrieben. Unser größtes Anliegen ist nicht nur die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter, sondern auch die Ihrer Daten. Aus diesem Grund ist MYZEL zertifiziert nach:
- ISO/IEC 27017
- ISO/IEC 27018
Somit sind Ihre Betriebs- und Personaldaten sicher abgelegt. Auch wir als Anbieter der Software möchten betonen, dass wir keine Möglichkeit haben, Einsicht in Ihre Daten zu nehmen. Da MYZEL cloud-basiert ist, können Sie im Ernstfall jederzeit und von überall sicher auf die Plattform zugreifen.
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]