16.12.2025

Sichere dynamische Prozesswertüberwachung mit der Kleinsteuerung PNOZmulti 2

Starten wir mit einem Beispiel aus der Wasserstoffindustrie. Im Projekt HY.City.Bremerhaven wird Wasserstoff aus überschüssigem Strom erzeugt und sicher in Hochdruckbehältern gespeichert. Die sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2 von Pilz überwacht den Übergabeprozess durch fehlersichere Analogwertverarbeitung zuverlässig und schützt vor Gefahren des explosiven Gasgemisches durch Überwachung relevanter Parameter und kritischer Grenzwerte bei Druck, Temperatur sowie Be- und Entladegeschwindigkeit. Der im Softwaretool PNOZmulti Configurator integrierte Baustein „Sichere Rampenüberwachung“ ermöglicht eine präzise Einstellung der Grenzwerte mit dynamischer Grenzwertüberwachung. 

In unserem Tutorial erfahren Sie wie einfach Hardware-Auswahl und die Erstellung des Anwenderprogramms funktioniert! Unabhängig von der Anwendung oder der Branche – treffen Sie die beste Wahl für die Überwachung Ihrer Prozessgrößen mit dem sicheren PNOZmulti 2 Analogmodul!

Höchste Sicherheit und Präzision für anspruchsvolle Industrieprozesse

Ermöglicht wird dies durch PNOZ m EF 4AI, dem sicheren Analogeingangsmodul der konfigurierbaren Kleinsteuerung PNOZmulti 2. Analoge Prozessgrößen wie Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und viele andere physikalische Größen werden sicher und präzise erfasst und überwacht. Besonders herauszuheben ist die sicherheitstechnische Genauigkeit von 1 % (pro Eingang). Diese spielt gerade in der Wasserstoffbranche eine entscheidende Rolle. Bei 1000 bar Druck in einem Wasserstofftank beträgt der Unterschied - bei einer marktüblichen Genauigkeit von 5 % - 10 bar gegenüber 50 bar! 

Säulendiagramm einer Messabweichung bei 1000 bar

Vorteile für den Anwender

Softwareprogramm auf einem Monitor und eine Steuerung im Hintergrund
  • Höhere Prozesssicherheit
  • Frühzeitige Fehlererkennung
  • Reduzierte Stillstandzeiten
  • Exakte Steuerung und Diagnose

Merkmale im Überblick

Kleinsteuerung PNOZmulti 2
  • Sichere analoge Eingänge (4 x 4–20 mA): Das Modul bietet vier voneinander unabhängige, sichere analoge Stromeingänge mit einem Messbereich von 0–25 mA und einer Auflösung von 15 Bit plus Vorzeichen.
  • Flexible Skalierung und Parametrierung: Über das Softwaretool PNOZmulti Configurator lassen sich analoge Messwerte in numerische Größen mit beliebiger Maßeinheit skalieren. Funktionen wie Grenzwertüberwachung, arithmetische Berechnungen (z. B. Mittelwertbildung, Differenzdruck) und Plausibilitätsprüfungen sind einfach konfigurierbar. 
  • Zertifizierte Sicherheit bis PL e / SIL 3
  • Exakter Analogwert kann zu Diagnosezwecken an einen Feldbus oder OPC-Server weitergeleitet werden

Dynamische Prozesswertüberwachung bedeutet, dass analoge Prozessgrößen wie z. B. Druck, nicht nur erfasst, sondern kontinuierlich und intelligent überwacht werden – mit dem Ziel, Abweichungen frühzeitig zu erkennen und schnell zu reagieren.

Was „dynamisch“ konkret bedeutet:

  • Echtzeitverarbeitung der Messwerte direkt im Modul
  • Anpassbare Grenzwerte und Bereichsüberwachung, die sich flexibel konfigurieren lassen
  • Arithmetische Funktionen wie Mittelwertbildung oder Differenzdruckberechnung zur intelligenten Auswertung
  • Skalierung und Plausibilitätsprüfung zur Sicherstellung korrekter Werte
  • Schnelle Reaktionszeiten bei Grenzwertverletzungen oder Unregelmäßigkeiten

Auch Sie können von den Vorteilen der sicheren Analogmodule PNOZmulti 2 profitieren.

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld