È possibile utilizzare sullo stesso impianto arresti di emergenza monocanale e bicanale?

Domanda:
Un impianto (preesistente) è dotato di un arresto di emergenza generale (PNOZ5 con PZE5, monocanale) e un arresto di emergenza di zona (PNOZ5 con PZE5, monocanale). Ora una parte dell’impianto deve essere modernizzata e l’arresto di emergenza di zona verrà fornito nella versione bicanale. Il montatore ha affermato che non è consentito combinare circuiti monocanale e bicanale e che è necessario eseguire un retrofit completo alla versione doppio canale.

Risposta:
La versione di arresto di emergenza e/o arresto di emergenza di zona dipende dalla Valutazione dei rischi dell’impianto. Tuttavia, un arresto di emergenza e/o un arresto di emergenza di zona dovrebbe essere realizzato in modo da arrestare in modo sufficientemente sicuro il rischio massimo nell’impianto sul quale agisce il pulsante.
Se gli arresti di emergenza di zona a causa dei rischi delle parti dell’impianto sono stati realizzati nella versione bicanale, anche l’arresto di emergenza di livello superiore deve essere a doppio canale per evitare una riduzione della sicurezza.

 

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: techsupport@pilz.it

Questo articolo è stato utile?