Se os dispositivos de proteção forem manipulados, isso poderá ocasionar graves acidentes ou danos em máquinas, com riscos jurídicos e financeiros difíceis de calcular. Descubra mais sobre como reconhecer as causas e evitar manipulações.
Proteção contra manipulação
Por que ocorrem manipulações em máquinas e instalações?
Não é raro que dispositivos de proteção em máquinas sejam manipulados pelos usuários. Os dispositivos mais atingidos são dispositivos de proteção móveis, separadores e dispositivos mecânicos não móveis.
São vários os motivos pelos quais usuários e operadores de máquinas as manipulam, causando perigo a seus colaboradores. Rapidez no serviço, comodidade, pressão de tempo e de desempenho, má ergonomia ou facilitação de modos operacionais podem ser possíveis motivos. A consequência são acidentes, desde ferimentos graves até casos de morte.
Estímulos a manipulações devem ser eliminados!
Como especialistas em automação e fabricantes de dispositivos de proteção seguros, nosso interesse é proteger as pessoas, o meio ambiente e o patrimônio das instalações. Mas isso só será possível se as máquinas forem operadas conforme as determinações e se os dispositivos de proteção não forem manipulados.
Como é possível atuar contra manipulações?
Em primeiro lugar, é necessário reconhecer os estímulos que favorecem a manipulação. Desconfortos da máquina representam um estímulo para o usuário. O esquema de avaliação elaborado pelo IFA (Instituto de segurança ocupacional para o seguro contra acidentes exigido por lei na Alemanha) pode ser usado como auxílio para determinar o incentivo para manipulação. Ele apresenta pontos fracos possíveis e sistemáticos, bem como possibilidades de eliminação.
Esquema de avaliação para determinar o estímulo à manipulações
Fabricantes e usuários de máquinas são responsáveis pelas consequências de manipulações
Basicamente, é recomendado planejar o conceito de proteção paralelamente ao Desenvolvimento da máquina. Isso inclui:
- Definir requisitos nas especificações
- Desenvolver o conceito de proteção e função da máquina em paralelo
- Determinar o incentivo de manipulação
- Otimizar o conceito de proteção
- Verificar a eficácia da redução do incentivo para manipulação
Já na fase de planejamento do projeto de uma máquina, determinar todos os modos de operação da máquina e desenvolver conceitos de proteção adequados para eles. Solicitações de modificação nessa fase inicial ainda podem ser consideradas sem gastos maiores.
Para as máquinas que já foram colocadas no mercado, você deve realizar descrições da situação e uma análise da causa em intervalos regulares. Tanto o pessoal de vendas quanto o de manutenção pode avaliar se existe um estímulo à manipulação ou se já existe uma manipulação concreta em um dispositivo de proteção.
Caso tenha sido constatado que houve manipulação, devem ser determinadas primeiramente as causas que deram motivo a isso e o conceito de segurança deve ser aprimorado. Simplesmente troque os dispositivos de proteção que cumprem a mesma função (por exemplo, uma porta de proteção contra uma grade de luz, caso isso seja mais adequado). Adicionalmente, podem ser instalados comandos de acionamento com funções de segurança integradas.
Para impedir a manipulação de dispositivos de proteção, a exigência é colocada não somente ao usuário da máquina, mas também ao fabricante da máquina. Existem bases legais válidas para todo o tempo de vida útil, que regulamentam as responsabilidades e as obrigações.
Na Europa, a manipulação de dispositivos de proteção é explicitamente proibida e sujeita a penalidades. O fabricante é responsável por falhas de produção, fabricação e instruções; o usuário, por possíveis danos pessoais.
Teremos prazer em orientá-lo a respeito de como impedir manipulações em dispositivos de proteção em máquinas e instalações. Nossa oferta de serviços abrange desde a avaliação de riscos até a declaração de conformidade.
Mais informações:
Pare com a manipulação: EN ISO 14119 corretamente implementado
A EN ISO 14119 descreve os princípios básicos normativos para dispositivos de bloqueio em conjunto com dispositivos de proteção separadores. A norma trata de medidas para impedir que os dispositivos de proteção e seus dispositivos de bloqueio sejam contornados, o que ainda é frequentemente praticados e proibido. Ao selecionar um dispositivo de bloqueio adequado com ou sem bloqueio de segurança, devem ser consideradas todas as fases da vida da máquina (segundo a EN ISO 12100). Seja no modo automático, modo de configuração ou em modos de operação alternativos, todas as medidas de proteção devem evitar manipulações. Saiba mais no pôster atualizado sobre como parar com a manipulação. Compilamos de maneira clara tudo o que você precisa saber.
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com