Brasil | português

Marcação CE

Qual dado/norma deve ser informado na Declaração de conformidade: EN ISO 13849-1:2008 ou EN ISO 13849-1:2008/AC:2009?

Não existe uma prescrição de validade geral para designação da norma aplicada.

A partir da experiência prática, recomendamos informar o seguinte:
EN ISO 13849-1:2008 Segurança de máquinas - Peças de comando de segurança - Parte 1: Princípios de estruturação geral (com correção AC:2009)