Brasil | português

Equipamentos de segurança técnica

Em qual norma/regulação pode-se encontrar informações para proteção de uma abertura de manutenção/inspeção?

Pergunta: É suficiente prover a abertura para montagem com uma união roscada (sextavada) ou é necessário instalar adicionalmente também uma grade de proteção?

Resposta: Depende da avaliação de risco se a abertura para montagem ou a porta para manutenção deve ser protegida por meio de um interruptor da porta de proteção de segurança ou se isso deve ser realizado pela parte construtiva.
Deve ser esclarecido antecipadamente com qual frequência a abertura ou a porta para manutenção precisa ser aberta, quais são os riscos que existem e se deve ser realizada uma solução da parte construtiva.
Depois de esclarecidas essas questões, pode ser definida a forma de proteção.

A proteção construtiva deve ser realizada de modo que ela possa ser aberta somente com uma ferramenta especial e que, devido a isso, não ocorra nenhum outro risco.

Na solução com componentes de segurança, devem ser esclarecidas as seguintes questões:
- Qual PL?
- Existe uma inércia do movimento perigoso?
- etc.

Na avaliação de risco, devem ser consideradas a diretriz de máquinas 2006/42/CE bem como a DIN EN ISO 12100.

Para a abertura ou a porta para manutenção, podem ser consideradas as seguintes normas:

DIN EN ISO 14119
DIN EN 953