Brasil | português

Equipamentos de segurança técnica

Qual é a definição de um “ferimento leve” e um “ferimento grave”?

Como projetista, para definir os equipamentos da técnica de segurança, devo realizar uma consideração da técnica de segurança e estimar quais são os perigos que existem e quais ferimentos podem ocorrer. Tenho perigos que não podem ser eliminados completamente porque é necessária a intervenção direta do trabalhador. Sobre a pergunta: Qual é a definição de um “ferimento leve” e um “ferimento grave”, visto que disso pode depender alguma segurança técnica?

Na escolha das medidas de controle técnico, pode ser utilizado o gráfico de risco da EN ISO 13849-1.
Na classificação do grau de gravidade a ser definido, este diferencia entre

S1: ferimento leve (normalmente reversível);
ou seja, ferimentos que presumivelmente irão sarar totalmente, sem deixar doenças e/ou danos permanentes. Por exemplo: Esfoliações, pontos de pressão, leves feridas de cortes, etc.

S2: ferimento grave (normalmente irreversível), inclusive morte;
ou seja, ferimentos cuja a cura não é mais esperada. Por exemplo: perda de membros, amassamentos irreversíveis, perda da visão até a morte de pessoas.