Segurança industrial

Um torno semiautomático instalado no subsolo pode executar a usinagem sem fiscalização? Ou existe uma diretriz que determina em qual perímetro o operador deve se encontrar?

Em máquinas colocadas em comércio a partir de 1995, é válida a diretriz de máquinas. A diretriz de máquinas regulamenta as exigências para uma máquina.
Entre outros, é exigida a avaliação de risco da máquina.
Por exemplo, na avaliação de risco estão informados os perigos que partem da máquina com medidas de minimização do risco, bem como os limites da máquina e sua utilização de acordo com a finalidade prevista.
Com base nesta avaliação, resultam as exigências ao ambiente de utilização da máquina e a necessidade do operador no local.

Máquinas colocadas em trânsito antes de 1995 precisam corresponder no mínimo ao Apêndice 1 da Reg. Seg. Indl.
O Apêndice 1 regulamenta as prescrições mínimas para meios de trabalho.
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
Telefone: + 55 11 99562-8882
Email: techsupport-br@pilz.com

Este artigo foi útil?