Brasil | português

Equipamentos de segurança técnica

Quando uma parada de emergência de uma instalação de máquinas é ativada, é necessário restaurar/confirmar a parada de emergência de cada máquina individual?

Pergunta:
Uma instalação de máquinas é composta de várias máquinas individuais e cada uma dessas máquinas está equipada com um comando separado. Adicionalmente, existe um comando de hierarquia superior/estação de controle. Na ativação da parada de emergência, é necessário confirmar o comando de parada de emergência em cada uma das máquinas individuais ou o comando de parada de emergência ativo pode ser restaurado pela estação de controle de hierarquia superior para as máquinas individuais para colocar a instalação novamente em operação?

Resposta:
As exigências sobre este questionamento resultam do item 4.1.6 da DIN EN ISO 13850. Dela deve ser deduzido que a parada de emergência deve ser confirmada no mesmo ponto, em que ela foi ativada. Botões de parada de emergência não “atingidos” não precisam ser confirmados.