Brasil | português

Equipamentos de segurança técnica

Um botão de parada de emergência pode ser substituído por um botão de parada de funcionamento?

Pergunta:
Trata-se de uma máquina totalmente automatizada que normalmente é comercializada com a marcação CE. A máquina tem um local de comando nos dois lados, sendo que cada um está equipado com um botão de parada de emergência (vermelho-amarelo).
É possível substituir os botões de parada de emergência pelos “botões de parada de funcionamento” (preto-cinza) e, em seguida, com a declaração de montagem, comercializar a máquina como uma máquina incompleta?

Resposta:
Conforme a EN ISO 13850, deve estar instalada uma parada de emergência em cada painel de comando. Exceção: Se a avaliação de risco disser que isso não é necessário.

De acordo com a diretriz de máquinas (MRL), uma máquina incompleta é uma totalidade que em si constitui praticamente uma máquina, porém não pode atender nenhuma função determinada.
Um sistema de acionamento representa uma máquina incompleta. Uma máquina incompleta se destina a ser instalada em outras máquinas ou em máquinas incompletas ou equipamentos e ser integrada a elas, para que, em conjunto com elas, forme uma máquina no sentido da diretriz de máquinas MRL.

Como a máquina mencionada tem dois locais de comando, supostamente não se trata de uma máquina incompleta no sentido da diretriz de máquinas MRL.
Para obter o efeito de presunção, é necessário o cumprimento de todas as normas relevantes. Com base nisso, provavelmente é mais sensato fornecer a máquina como uma “máquina incompleta” com declaração de montagem e, definir no manual de montagem todas as condições que ainda devem ser cumpridas para que a máquina possa ser comercializada corretamente e sem prejudicar a segurança e a saúde de pessoas.