Brasil | português

Equipamentos de segurança técnica

Para um elemento de comando manual removível, pode ser utilizada uma ponte de desligamento de emergência manual (por ex. interruptor de chave)? Em caso positivo, como deve ser o aspecto da respectiva comutação? Deve ser utilizado um conector de curto-circuito?

A norma EN ISO 13850, 4.1.1 afirma que a função de parada de emergência deve estar disponível a qualquer momento e funcionando perfeitamente. Além disso, a função de parada de emergência tem prioridade perante todas as demais funções e etapas de trabalho em todos os modos operacionais da máquina. Dispositivos previstos para libertar pessoas enclausuradas, não devem ser prejudicados.

Em um aparelho de comando de encaixe, quando ele for removido, poderá ser criada uma transição para a parada de emergência por meio de um conector de curto-circuito. Pela utilização de um interruptor de chave, a parada de emergência também pode ser executada por meio de uma transição em forma de ponte durante a operação. Entretanto, isso é inadmissível (EN ISO 13850 4.1.1).

Quando os dispositivos de parada de emergência puderem ser separados (por exemplo, aparelhos programadores portáteis) ou quando áreas parciais de uma máquina podurem ser desligadas, deverá ser providenciado para que sejam evitadas trocas entre aparelhos de comando ativos e inativos.

Em aparelhos de encaixe com parada de emergência (vermelho sobre fundo amarelo), deve-se ter cuidado para que, quando o aparelho de comando for removido, não possa ocorrer nenhuma troca entre parada de emergência ativa e inativa. Isso significa que o aparelho de comando deve ser removido da máquina e afastado com segurança. Se isso não for possível, não deverá ser utilizada nenhuma parada de emergência (vermelho sobre fundo branco). Nesse caso, a parada de emergência deve ser definida como parada rápida em outra cor (por ex., preto ou cinza).

Caso se trate de uma prensa, isso está descrito particularmente nas ISO 16092-1/2/3/4.