Biglietto d’ingresso FACHPACK 2022

Indice

Comunicati stampa

  • Pilz a FACHPACK 2022, pad. 3C, stand 223 - Confezionare in modo sicuro e flessibile!
  • Pilz offre soluzioni certificate da TÜV-SÜD per il controllo sicuro dell’alimentazione del cartone nel settore del packaging - Protezione conveniente dell’alimentazione del cartone

Contenuti extra

Informazioni generali:

  • Safety, security e flessibilità: Soluzioni di automazione per l’industria dell’imballaggio - Imballare in modo sicuro per il futuro
  • Non solo sicurezza: anche efficienza, convenienza e digitalizzazione sono punti chiave per i ripari mobili - Gestione dei ripari mobili 4.0
  • PSENradar, PSENscan e PSENopt II: sistemi radar sicuri e sensori optoelettronici per una maggiore produttività - Messa in sicurezza totale e completa di applicazioni fisse e mobili
  • Soluzioni di diagnostica modulare per la fabbrica del futuro - Smart Diagnosis: sempre e ovunque
  • Profilo aziendale

Referenze dei clienti/Success Stories:

  • Tecnologia di sistema di Sema: Questa formatrice di cartoni è ora più efficiente
  • Mosburger GmbH: È qui che si svolge la produzione!
  • Poco Loco: Più efficienza per la linea di produzione dei nachos
  • ACMI S.p.A.: Evitare i rischi in fase di imbottigliamento di bevande
  • Macchine per imballaggio Wächter: Piegatura perfetta e smart con PSENslock e PNOZmulti 2
  • EuroChem: Pericolo individuato, con chiarezza!

Comunicati stampa

Contenuti extra

Materiale fotografico

Per garantire che solo le persone autorizzate abbiano accesso all’applicazione, i moduli per l’autorizzazione all’accesso sono integrati nei moderni sistemi di sicurezza per ripari mobili. Il controllo dei ripari mobili e il controllo degli accessi sono combinati tra loro, compresa l’Industrial Security. Il comando del sistema modulare per ripari mobili di Pilz avviene tramite l’unità pulsanti PITgatebox (al centro) che offre diverse versioni preconfigurate con combinazioni di pulsanti, interruttori a chiave e pulsanti di arresto di emergenza. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Se si intende combinare il massimo livello di sicurezza con la massima convenienza, allora la scelta cade sugli interruttori di sicurezza magnetici senza contatto PSENmag poiché possono essere installati non a vista e, oltre al controllo della posizione, gestiscono anche anche il controllo sicuro del riparo (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Per i processi produttivi che richiedono l’accesso da parte del personale, le barriere fotoelettriche sono la soluzione ottimale per garantire la protezione di macchine e impianti. La famiglia PSENopt di Pilz offre, in base ai requisiti, la protezione corpo, mano, dito. Nella produzione come nella logistica, PSENopt è sempre la soluzione ideale quando, per motivi legati al processo o alla produzione, sono richiesti l’ingresso e l’uscita continui, l’accessibilità o, nelle applicazioni HRC, lo scambio tra uomo e macchina. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Protezione completa per reti di automazione industriali: Il Firewall SecurityBridge di Pilz garantisce anche il controllo della comunicazione dati di qualsiasi dispositivo di rete esterno alla famiglia di prodotti PIlz. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Il sistema modulare per ripari mobili di Pilz combina sensori, sblocco di fuga, maniglie, così come unità pulsanti e di comando. Nel sistema, il modulo maniglia PSENmlock dispone di un attuatore integrato e di uno sblocco di fuga integrato. In combinazione con il sensore di sicurezza per ripari mobili PSENmlock per il controllo del riparo chiuso e bloccato, viene realizzata una soluzione adattabile individualmente per i ripari accessibili. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

In combinazione con il sistema di controllo compatto configurabile PNOZmulti 2, il sistema radar PSENradar rappresenta una soluzione completa e sicura basata su radar per il monitoraggio delle aree sicure, compresa la valutazione della conformità. E’ la soluzione migliore, in particolar modo, per proteggere aree e superfici in luoghi particolarmente esposti allo sporco e alla polvere, come ad esempio nel confezionamento di materiali sfusi. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Materiale fotografico supplementare

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Contatto con la stampa

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio