Maschinen und Anlagen müssen gemäß Maschinenrichtlinie mit einer Not-Halt-Einrichtung versehen sein, um im Notfall eine Gefahr abwenden oder vermindern zu können. Not-Halt-Befehlsgeräte werden im Gefahrenfall manuell betätigt und lösen ein Signal zur Stillsetzung einer Gefahr bringenden Bewegung aus. Wird der Nothalt Befehl ausgelöst, verrastet die Not-Halt-Befehlseinrichtung. Diese Verrastung muss bis zu ihrer manuellen Entriegelung aufrecht erhalten bleiben. Es ist nicht erforderlich, dass die komplette Maschine energiefrei geschaltet wird.
Not-Halt stoppt gefahrbringende Bewegung

Not-Aus schaltet ein System energiefrei
Im Unterschied zum Not-Halt- schaltet ein Not-Aus ein System komplett energiefrei.
Normen für Not-Halt
EN ISO 13850 Sicherheit von Maschinen – Not-Halt-Gestaltungsleitsätze
Pilz Österreich
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Technischer Support
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at