Welche Farbe muß ein Bereich-Stopp-Taster haben?

Die harmonisierte Norm EN ISO 13850 definiert neben den verschiedenen Stopp-Kategorien auch entsprechende Gestaltungsleitsätze bzgl. der Vorgabe der Farbgebung eines Not-Halt Tasters. Ein Not-Halt-Taster muss deutlich erkennbar, gut sichtbar und schnell zu lokalisieren sein. Aus diesem Grund muss ein Not-Halt zwingend rot auf gelben Hintergrund ein.

Für einen Bereich-Stopp-Taster ist nach EN 60204-1:2019, 10.2 Bedienteile vorzugsweise die Farbe SCHWARZ, GRAU oder WEISS zu verwenden. In keinem Fall darf er der Farbgebung eines Not-Halt-Tasters entsprechen.

Ergänzende Anmerkung:
Nach DIN EN 60204-1:2019, Abschnitt 9.2.3 STOPP ist festgelegt, dass STOPP-Funktionen auf Grund der Risikobeurteilung und der funktionalen Erfordernisse der Maschine festzulegen sind.

 

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at

War dieser Artikel hilfreich?