- Die mechanischen Sicherheitsschalter mit Federkraftverriegelung sind verriegelt, wenn die Spule nicht bestromt wird. Hierbei handelt es sich um eine sichere Zuhaltung.
- Bei den mechanischen Sicherheitsschaltern mit Magnetkraftverriegelung ist die Verriegelung bei Bestromung der Spule aktiv. Hierbei handelt es sich um eine Prozesszuhaltung.
Sensorik
Mechanische Sicherheitsschalter PSENmech
Was ist der Unterschied zwischen Federkraftverriegelung und Magnetkraftverriegelung?
Pilz Österreich
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Product Services
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at
War dieser Artikel hilfreich?