Blanking

Mit der Blanking-Funktion einiger Lichtvorhänge können Sie den definierten Bereich des Lichtgitters ausblenden. Dabei wird das Schutzfeld nur teilweise, aber dauerhaft überbrückt. Dies geschieht, indem man exakt jenen Teil passiv setzt, durch den eine Ware gefördert werden muss oder soll. Über diesen deaktivierten Teil des Schutzfeldes dürfen aber keinesfalls Personen unerkannt in den Gefahrenbereich gelangen. Um dafür Sorge zu tragen, müssen zusätzlich Sensoren angebracht werden.

Per konstruktiver Absicherung (z. B. mit einer Abdeckung des verbleibenden Freiraumes) ist dafür zu sorgen, dass seitlich zwischen Ware und Schutzvorrichtung niemand in den Gefahrenbereich gelangen kann.

Beim Blanking wird zwischen zwei Arten des Blanking unterschieden: dem fixed Blanking und dem floating Blanking. Beim floating Blanking („Bewegtes Ausschalten“) werden eine bestimmte Anzahl  Strahlen bzw. mehrere Bereiche ausgeblendet, die Ware kann sich im Gefahrenfeld bewegen, d.h. es muss nicht immer alle ausgeblendete Strahlen verdecken.

Alle Objekte, die mehr als die ausgeschalteten Strahlen abdunkeln, werden erfasst und lösen einen Stopp aus. Beim fixed Blanking wird ein fester Bereich des Lichtvorhanges ausgeschaltet, das Objekt oder die Ware kann sich nicht im Gefahrenfeld bewegen.

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld