EMV-Richtlinie

EMV-Richtlinie

In Zeiten zunehmender Vernetzung von Anlagen und dem vermehrten Einsatz elektrischer Geräte im Umfeld von Maschinen hat die EMV - eine Richtlinie zur Festlegung der elektromagnetischen Emission von Geräten weiterhin einen hohen Stellenwert. Elektrische Geräte können nicht nur die Funktionen anderer Geräte oder Anlagen stören, sondern stellen auch – sofern die elektromagnetische Emission nicht gesteuert wird - ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Mensch und Maschine dar.

Daher regelt die EMV-Richtlinie die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) aller Geräte die in Betrieb genommen bzw. auf den Markt gebracht werden.

Die EMV-Richtlinie finden Sie auf der Homepage der Europäischen Kommission.

Offizieller Titel der EMV-Richtlinie

RICHTLINIE 2014/30/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES  vom 26. Februar 2014  zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (Neufassung).

Verwandte Normen

EN 50370-1/-2
EN 61000 Reihe
EN 61326

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at

War dieser Artikel hilfreich?