Österreich | deutsch

Sensorik

Sicherheits-Laserscanner PSENscan

Wie unterscheidet sich eine Vertikalapplikation von einer Horizontalapplikation?

Sobald der Sicherheits-Laserscanner PSENscan um mehr als 30° aus der Horizontalen gedreht ist, gilt die Applikation als Vertikalapplikation. In diesem Fall muss der Laserscanner Referenzpunkte - ähnlich SafetyEYE - beachten, um ein eventuelles Verdrehen des Scanners zu bemerken. Im Gegensatz zu SafetyEYE kann ein Referenzpunk aber ein beliebiger Gegenstand sein, der im Radius des Scanners liegt und bedarf keiner besonderen Markierung. PSENscan wird Vertikalapplikationen in einer zukünftigen Version unterstützen.